详情页
首页>资料大全>企业资讯
英特尔正式推出英特尔®爱迪生和第二代LTE调制解调器平台
集微网    发表于   2014-09-10
  英特尔信息技术峰会,美国加州旧金山,2014年9月9日——英特尔年度技术盛会英特尔信息技术峰会(Intel Developer Forum, IDF)在旧金山举行。英特尔公司首席执行官科再奇(Brian Krzanich)做首场主题演讲,推出了一系列丰富的计算创新的计划和项目,展示了英特尔正如何快速行动,为万物智能、万物互联的全新市场领域注入动力。科再奇和英特尔公司及业界高管宣布了全新的硬件和软件开发工具,预览了即将推出的英特尔新技术,此外还宣布了面向多个技术细分市场的新产品。
英特尔公司首席执行官科再奇表示:“英特尔拥有多样化的产品线和开发工具,涵盖关键的成长性细分市场、多种操作系统和不同设备形态。英特尔为硬件和软件开发者带来新的业务增长方式以及产品设计的灵活性。对于智能互联设备来说,英特尔是选择。”
多位英特尔公司高管,还有戴尔*公司董事长兼首席执行官迈克尔·戴尔(Michael Dell)、Fossil*集团执行副总裁兼首席战略与市场营销官Greg McKelvey等嘉宾登台参与了科再奇的主题演讲。
本届IDF在形式和内容上都焕然一新,旨在吸引范围更广的工程师和程序员,体现出英特尔正致力于扩展英特尔技术到更宽广的市场领域。IDF日程和技术展示内容不仅涵盖PC、移动和数据中心领域,还扩展到包括物联网、可穿戴设备,以及由创客和发明家们新创的各种新型设备。来自世界各地4,500多人出席了本周的IDF。
全新的开发工具
英特尔宣布推出面向Android系统的英特尔参考设计,基于的Android*操作系统为平板电脑用户带来高质量、一致性的体验。通过提供软件工程支持、简化对谷歌移动服务*(Google Mobile Services*)的访问,并为更新和升级到未来Android新版本提供支持,英特尔将帮助平板电脑制造商扩展对Android平板的开发部署。
英特尔宣布了可穿戴设备数据分析的开发程序(A-Wear),它通过数据驱动的智能,加快全新的可穿戴应用的开发与部署。这一开发程序集成了诸多软件组件,包括英特尔开发的工具和算法,以及Cloudera* CDH提供的数据管理功能,所有这些全都部署在英特尔®架构优化的云基础设施上。基于英特尔架构可穿戴设备的开发者可以免费使用A-Wear开发程序。
英特尔正式推出的新产品
英特尔宣布首次正式上市英特尔®XMM™ 7260调制解调器,目前已在欧洲和其它地区市场销售的三星*Galaxy Alpha智能手机中采用。英特尔XMM 7260和英特尔® XMM™ 7262调制解调器,支持业内速度快的移动通信标准之一,提供高达300 Mbps的Category 6数据传输速率。这两款调制解调器是英特尔第二代LTE平台,面向即将到来的新一轮LTE-Advanced网络与设备,为设备制造商提供了高性能、高能效的解决方案。
在年初国际消费电子展(CES)上发布的英特尔®爱迪生,是一款内置无线功能的邮票尺寸大小的计算机,现在已经开始出货。通过简化设计流程、提高耐用性并进一步降低成本,这一平台设计可为发明家、创业家和消费产品设计师带来更快的创新和产品开发进程。
AT&T*将成为“我的智能通信配件(MICA :My Intelligent Communication Accessory)”手环的运营商。MICA手环由Opening Ceremony公司设计、英特尔公司生产,并已于上周在纽约发布。
产品和创新预览
迈克尔·戴尔和科再奇一起为与会者介绍了即将上市的、同类产品中首个个具备摄影功能的戴尔平板电脑。这一新款戴尔Venue 8 7000系列平板电脑,采用英特尔® RealSense™快照技术,是现今世界上薄的平板电脑,将于今年圣诞节日季如期上市。英特尔RealSense快照功能是一种加强版影像解决方案,用于创建高分辨率的深度地图,只需手指轻触即可实现测量、重新聚焦和滤光选择等功能。它将为平板电脑引入全新功能和新的使用方式,让开发者打开了全新创意的空间,可以开发出改变消费者与照片互动方式的新应用程序。
英特尔®无线千兆级坞站(Intel® Wireless Gigabit Docking)–包括无线坞站、无线显示和无线充电,可带来全面的无线体验。IDF基于14纳米制程的下一代英特尔处理器,演示了英特尔无线千兆级坞站的参考设计。 
开发者还预览了计划在2015年上市的下一代14纳米英特尔®酷睿™处理器。
Solutions for the IoT, featuring Wind River* and McAfee* security products.  
著名物理学家史蒂芬·霍金(Stephen Hawking)通过视频亮相IDF,探讨了针对残障人士开发的技术如何为未来技术开发奠定基石。与霍金这次视频亮相相关,英特尔首次公布了独特的联网轮椅项目(Connected Wheelchair Project),这是由英特尔实习生设计的概念验证项目,是英特尔创新协作者(Intel Collaborators)计划的一个成果。这个项目展示了如何使用英特尔Galileo开发工具包,基于英特尔®Quark处理器、英特尔®物联网网关解决方案以及风河*系统和迈克菲*安全产品,把标准的“物”转化为数据驱动的联网机器。

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

标签: Mouser Element14 e络盟

相关阅读

·   台媒:半导体产业将迎来这个大商机... 2019-11-05

·   究竟是什么,让新品研发时间缩短一... 2019-11-05

·   MAX232cse芯片介绍 2019-10-22

·   高端数模转换芯片多少钱... 2019-10-17

·   国内电容器生产厂家排名... 2019-10-15

·   贴片排阻有方向及正负极吗... 2019-06-13

·   云汉芯城网站服务规则修订通知... 2019-05-23

·   耐磨热电阻基础知识解析... 2019-04-18

·   表面电阻率基础知识 2019-04-11

·   取样电阻有什么用 2019-04-11

·   什么是标准电阻 2019-04-10

·   铠装热电阻知识解析 2019-04-10

·   铜线电阻率信息大全 2019-04-09

·   方块电阻知识解析 2019-04-08

·   金属电阻率知识解析 2019-04-08

·   绝缘电阻测试仪有哪几种... 2019-04-04

·   色环电阻识别及精度 2019-04-04

不同意
同意并继续