详情页
首页>资料大全>企业资讯
英特尔Edison可穿戴芯片上市 仅邮票大小
新浪科技    发表于   2014-09-11
  
英特尔Edison芯片
  新浪科技讯 美国当地时间9月9日消息,在美国旧金山举行的英特尔信息技术峰会上,Intel首席执行官科再奇(Brian Krzanich)宣布Edison芯片全面上市,该平台中文名叫“爱迪生”,体积仅比一张SD卡或普通邮票略大些,专为可穿戴式设备设计。

  英特尔Edison模块采用22纳米英特尔凌动系统芯片(之前研发代号为Silvermont),包括一个双核、双线程500 MHz CPU和一个32位100 MHz Quark MCU。它可以在大约一张邮票尺寸的模块上支持多达40个GPIO、1G LPDDR3内存、4G eMMC、双频段Wi-Fi和低功耗蓝牙。

  售价方面,英特尔Edison模块官方建议零售价为50美元;面向Arduino平台的英特尔Edison工具包建议零售价为85美元;英特尔Edison扩展套件也将于2014年末通过Mouser和MakerShed在全球65个国家销售,建议零售价为60美元。

  在英特尔新设备事业部副总裁Mike Bell在专场会议上宣布,英特尔将在今年第四季度推出个针对可穿戴设备的软件开发工具包(SDK)和应用程序编程接口(API),让开发者能够为iOS和Android开发健身与健康应用程序他描述了包括英特尔Edison产品。

  据悉,目前全球范围内已经有80多个合作伙伴将于英特尔合作,推出搭载Edison芯片的产品,其中有40多个项目正在进行。(文/孙恒)











ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

标签: 芯片 电子元器件采购网 元器件交易网 IC采购

相关阅读

·   台媒:半导体产业将迎来这个大商机... 2019-11-05

·   究竟是什么,让新品研发时间缩短一... 2019-11-05

·   MAX232cse芯片介绍 2019-10-22

·   高端数模转换芯片多少钱... 2019-10-17

·   国内电容器生产厂家排名... 2019-10-15

·   贴片排阻有方向及正负极吗... 2019-06-13

·   云汉芯城网站服务规则修订通知... 2019-05-23

·   耐磨热电阻基础知识解析... 2019-04-18

·   表面电阻率基础知识 2019-04-11

·   取样电阻有什么用 2019-04-11

·   什么是标准电阻 2019-04-10

·   铠装热电阻知识解析 2019-04-10

·   铜线电阻率信息大全 2019-04-09

·   方块电阻知识解析 2019-04-08

·   金属电阻率知识解析 2019-04-08

·   绝缘电阻测试仪有哪几种... 2019-04-04

·   色环电阻识别及精度 2019-04-04

不同意
同意并继续