详情页
首页>资料大全>企业资讯
苹果A8探究:顶级六核GPU 64位Cyclone增强版
OFweek电子工程网    发表于   2014-09-11
  • 作者:上方文Q

    iPhone 6里用的那个A8 ,SoC处理器照例令人着迷,但是照例,苹果只吹嘘了一番性能提升,没有透露多少细节(公开 晶体管 与核心面积就够大方了),只能慢慢挖掘。

    根据目前所知,A8 CPU可能是上代A7引入的64位新架构Cyclone的增强版,但是主频提升极为有限,仅仅从1.3GHz来到了1.4GHz。

    iPhone 6发布前泄露的跑分成绩显示,Geekbench 3里单线程、多线程分别有1633、2920分,几乎正好比A7的成绩增加了苹果宣称的25%,后者典型在1300、2350分左右。

    按照苹果的说法,iPhone 6 A8 CPU性能已经是代的50倍。

    但是这也意味着,除了频率提升100MHz之外,A8还有其他秘密,因为单凭这100MHz是不可能增加这么多性能的,理论上也只会有大约8%。

    那是什么呢?只能是架构增强了。A7突然使用64位架构,还是苹果自主设计的,就已经让世人震惊,也让其他 芯片 厂商措手不及,纷纷提速64位。如果苹果延续以往的节奏,A8里肯定已经是第二代64位架构,至少也是在代的基础上大幅度增强,才能带来另外16%的性能提升。

  • ICkey(云汉芯城)是一家一站式 电子元器件采购网 , 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在 IC采购 , 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

    标签: 芯片 晶体管 电子元器件采购网 元器件交易网 IC采购

    相关阅读

    ·   台媒:半导体产业将迎来这个大商机... 2019-11-05

    ·   究竟是什么,让新品研发时间缩短一... 2019-11-05

    ·   MAX232cse芯片介绍 2019-10-22

    ·   高端数模转换芯片多少钱... 2019-10-17

    ·   国内电容器生产厂家排名... 2019-10-15

    ·   贴片排阻有方向及正负极吗... 2019-06-13

    ·   云汉芯城网站服务规则修订通知... 2019-05-23

    ·   耐磨热电阻基础知识解析... 2019-04-18

    ·   表面电阻率基础知识 2019-04-11

    ·   取样电阻有什么用 2019-04-11

    ·   什么是标准电阻 2019-04-10

    ·   铠装热电阻知识解析 2019-04-10

    ·   铜线电阻率信息大全 2019-04-09

    ·   方块电阻知识解析 2019-04-08

    ·   金属电阻率知识解析 2019-04-08

    ·   绝缘电阻测试仪有哪几种... 2019-04-04

    ·   色环电阻识别及精度 2019-04-04

    不同意
    同意并继续