详情页
首页>资料大全>企业资讯
英特尔移动战略谋变:百亿入股紫光改玩x86架构授权
OFweek电子工程网    发表于   2014-09-11
  • 作者:刘定洲

    在外资分析师畅想英特尔数百亿美元收购联发科的可行性之时,业界传言英特尔以90亿元(约15亿美元)资金入股清华紫光集团,占股20%,并授权紫光使用x86架构处理器用于智能手机。据业界权威人士向笔者确认,双方交易已经接近完成,英特尔将成为紫光的战略合作伙伴。

    这意味着,英特尔在智能手机 芯片 领域几进几出,多年努力付之东流。听起来似乎令人难以置信,英特尔的豪言壮语言犹在耳,其雄厚的资本与先进的制程工艺令竞争对手为之侧目。但似乎又顺理成章,在走向寡头竞争的智能手机芯片领域,英特尔花大价钱体验了一把后,将换一种新玩法,不再亲自捋袖子干活,很有可能专注于处理器架构和制程工艺,通过扶植“小伙伴”和ARM生态链竞争。

    不想玩了

    信息科技领域有一个著名的“70-20-10法则”,行业的公司能够获得70%的份额,日子过得十分滋润;排名第二的公司能够获得20%的份额,剩下的长尾只能分享10%。例如在PC处理器市场,多年竞争后主要剩下英特尔和AMD一大一小两家公司,占据超过90%的份额;又如服务器芯片领域,当市场英特尔加强投入之时,三星和英伟达等巨头选择了放弃,因为剩下的份额不多了。

    当前的智能手机芯片市场,正处在PC处理器发展历史的中期阶段。独立芯片公司群雄混战,到如今只剩下高通、联发科、英特尔、Marvell、紫光/展讯等寥寥数家。德州仪器、飞思卡尔等巨头早已离场,今年英伟达和博通也选择了退出,市场分析师预测,智能手机市场终将只剩下2~3家独立芯片公司。

    尽管Marvell在LTE领域反应很快,早早推出了五模芯片,但C114所接触的几位分析师,均认为其终会因无法承受激烈竞争的压力而选择退出。英特尔则是的变数。虽然高通和联发科牢牢占据前两位,但英特尔拥有资本和制程工艺两大杀器,以及拼杀PC处理器积累的丰富的市场营销经验,况且其基带芯片本身实力不俗,长期占据市场前三位。

    市场调研机构Strategy Analytics 统计显示,今年季度高通、联发科与展讯的市场份额分别为66%、15%与5%,英特尔三年来首次跌出前三。原因则是2G和3G份额被联发科吞食,4G又落后于高通。应用处理器方面,英特尔X86架构始终无法和成熟的ARM生态链竞争。

    今年是中国的4G元年,中国庞大的移动市场以及更加庞大的智能手机厂商群体,成为决定芯片公司成败的关键因素。高通抓住了技术,联发科抓住了市场。英特尔的反应,终究是慢了一拍,英特尔自身也不否认这一点。明年也许还有机会,但已经“累觉不爱”的英特尔,给出了否定的答案。

    据业内人士透露,不仅仅是紫光,今年英特尔还找过不少芯片厂商谈战略合作,包括资本层面的投资入股。事实上,在上半年,英特尔宣布了和国内平板电脑芯片龙头瑞芯微的战略合作,据悉“很有可能”涉及资本层面。而紫光在收购展讯和RDA之后,已经是国内智能手机芯片设计的龙头厂商。

  • ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser( 贸泽 )、Element14( e络盟 )、Wpi( 大联大 )、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

    标签: 芯片 e络盟 贸泽 大联大

    相关阅读

    ·   台媒:半导体产业将迎来这个大商机... 2019-11-05

    ·   究竟是什么,让新品研发时间缩短一... 2019-11-05

    ·   MAX232cse芯片介绍 2019-10-22

    ·   高端数模转换芯片多少钱... 2019-10-17

    ·   国内电容器生产厂家排名... 2019-10-15

    ·   贴片排阻有方向及正负极吗... 2019-06-13

    ·   云汉芯城网站服务规则修订通知... 2019-05-23

    ·   耐磨热电阻基础知识解析... 2019-04-18

    ·   表面电阻率基础知识 2019-04-11

    ·   取样电阻有什么用 2019-04-11

    ·   什么是标准电阻 2019-04-10

    ·   铠装热电阻知识解析 2019-04-10

    ·   铜线电阻率信息大全 2019-04-09

    ·   方块电阻知识解析 2019-04-08

    ·   金属电阻率知识解析 2019-04-08

    ·   绝缘电阻测试仪有哪几种... 2019-04-04

    ·   色环电阻识别及精度 2019-04-04

    不同意
    同意并继续