详情页
首页>资料大全>企业资讯
细读iPhone 6 Plus15项升级 还需“卖肾”吗?
OFweek电子工程网    发表于   2014-09-11
  • 编译:Expelliarmus

    作为有史以来尺寸的iPhone,5.5英寸的iPhone 6 Plus从初的曝光开始就一直受到外界的高度关注。如今这款设备已经正式发布了,那就让我们来盘点一下它所有的新功能。

    1.首款巨屏iPhone

    苹果将iPhone 6所有的功能都放进了这部手机当中,并实现了7.1毫米的纤薄机身,这也使iPhone 6 Plus成为当前市场上纤薄的巨屏手机。遗憾的是,这款手机非常大,即便是对于一部巨屏手机来说。由于Touch ID传感器的关系,Plus的屏占比并不那么尽如人意。

    2.光学防抖

    iPhone 6 Plus的摄像头配备了光学防抖技术,可大幅提升弱光及夜间拍摄的表现。光学防抖会让整个摄像头模组处于悬浮状态,以补偿拍摄时产生的晃动。

    3.超长续航

    iPhone 6 Plus拥有一块巨大的1080p显示屏和高性能A8处理器。由于采用了20nm 芯片 制作工艺以及新的封装技术,这款手机的电池(据传为2915mAh)所达到的续航能力是所有iPhone当中强的。

    4.横屏和单手界面模式

    为了方便单手操控,iPhone 6 Plus拥有一个单手模式,可将整个界面缩小到拇指可以触及的范围之内。此外,这款设备的iOS 8界面提供了一个完整的横屏模式,这即使是在Android巨屏手机当中都是不多见的。

    5.更快的A8芯片

    苹果的新一代A8芯片每时钟速度和生产工艺上都得到了提升。和A7一样,A8也拥有专门处理低等级任务(比如传感器管理)的附属核心,以实现更高的能效。

  • ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser( 贸泽 )、 Element14 e络盟 )、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

    标签: 芯片 Element14 e络盟 贸泽

    相关阅读

    ·   台媒:半导体产业将迎来这个大商机... 2019-11-05

    ·   究竟是什么,让新品研发时间缩短一... 2019-11-05

    ·   MAX232cse芯片介绍 2019-10-22

    ·   高端数模转换芯片多少钱... 2019-10-17

    ·   国内电容器生产厂家排名... 2019-10-15

    ·   贴片排阻有方向及正负极吗... 2019-06-13

    ·   云汉芯城网站服务规则修订通知... 2019-05-23

    ·   耐磨热电阻基础知识解析... 2019-04-18

    ·   表面电阻率基础知识 2019-04-11

    ·   取样电阻有什么用 2019-04-11

    ·   什么是标准电阻 2019-04-10

    ·   铠装热电阻知识解析 2019-04-10

    ·   铜线电阻率信息大全 2019-04-09

    ·   方块电阻知识解析 2019-04-08

    ·   金属电阻率知识解析 2019-04-08

    ·   绝缘电阻测试仪有哪几种... 2019-04-04

    ·   色环电阻识别及精度 2019-04-04

    不同意
    同意并继续