详情页
首页>资料大全>企业资讯
Qualcomm Atheros研制出低功率Wi-Fi平台QCA4002/4004
OFweek电子工程网    发表于   2014-09-11
  • OFweek 电子工程 网讯:Qualcomm Atheros正在扩大对开发者的支持力度,简化采用Wi-Fi连接的万物互联(IoE)的产品设计工作。Qualcomm Atheros已经与艾睿电子和CODICO GmbH合作,扩展全球分销渠道,让世界各地的开发者都能简便地利用Qualcomm Atheros的低功率Wi-Fi平台QCA4002/4004。Qualcomm Atheros还将提供全新的万物互联开发套件,从灯泡到家庭自动化和安全系统远程控制,可以在各式各样的联网产品中实现全功能、低功率Wi-Fi。

    随着消费者、服务提供商及其他各方看到万物互联中所蕴含的巨大价值,开发者必须利用的工具和技术,为万物互联生态系统创造设备和服务。为此,Qualcomm Atheros研制出先进的Wi-Fi解决方案及开发平台,这个平台为全新级别的万物互联设备提供了各种工具、资源和增值功能。的开发套件包括:

    支持AllJoyn软件框架,这是AllSeen联盟的开源软件和服务框架及合作开源项目。AllJoyn可使硬件制造商和软件开发者创造出能够互操作的产品,这些产品可以发现、连接及直接与其他采用AllJoyn技术的产品通信。

    主机模式,适用于配套使用QCA4002/4004与微控制器( MCU )的设计。

    通过2lemetry的物联网平台ThingFabric实现云连接服务,包括支持安全 套件层(SSL)连接,在设备和云之间提供安全通信。

    通过Wi-Fi Direct实现点对点连接。

    绿色传输(Green Tx)技术,动态调整输出功率。

    更好地利用解决方案。

    Qualcomm Atheros高级总监Joseph Bousaba表示:“Qualcomm Atheros正采用双管齐下的方式,与开发者合作设计下一波高效联网产品和服务,并在设计中专门考虑了互操作能力。通过使用全功能开发套件扩展低功耗Wi-Fi平台,并扩大全球分销渠道,多数的客户可以对当今家庭中的联网设备需求做出反应。”

    艾睿电子全球元器件领域市场和工程副总裁David West表示:“Qualcomm是万物互联领域的企业。艾睿非常高兴能够融汇Qualcomm Atheros的硬件解决方案,扩大万物互联产品组合。把我们广泛的全球客户群体与Qualcomm的技术结合起来,为客户设计及实现万物互联解决方案提供全方位支持,我们希望帮助Qualcomm Atheros扩大在行业内的份额。”

    CODICO GmbH销售和市场副总裁Michael Froemel表示:“我们努力把的连接解决方案和必要的配套服务带给在欧洲的客户,在需求明显增长时,允许他们加速开发下一代联网设备。”

  • ICkey(云汉芯城)是一家一站式 电子元器件采购网 , 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

    标签: IC交易网 电子元器件采购网 元器件交易网

    相关阅读

    ·   台媒:半导体产业将迎来这个大商机... 2019-11-05

    ·   究竟是什么,让新品研发时间缩短一... 2019-11-05

    ·   MAX232cse芯片介绍 2019-10-22

    ·   高端数模转换芯片多少钱... 2019-10-17

    ·   国内电容器生产厂家排名... 2019-10-15

    ·   贴片排阻有方向及正负极吗... 2019-06-13

    ·   云汉芯城网站服务规则修订通知... 2019-05-23

    ·   耐磨热电阻基础知识解析... 2019-04-18

    ·   表面电阻率基础知识 2019-04-11

    ·   取样电阻有什么用 2019-04-11

    ·   什么是标准电阻 2019-04-10

    ·   铠装热电阻知识解析 2019-04-10

    ·   铜线电阻率信息大全 2019-04-09

    ·   方块电阻知识解析 2019-04-08

    ·   金属电阻率知识解析 2019-04-08

    ·   绝缘电阻测试仪有哪几种... 2019-04-04

    ·   色环电阻识别及精度 2019-04-04

    不同意
    同意并继续