详情页
首页>资料大全>企业资讯
思博伦发布Elevate测试框架,打破无线测试的“箱式”传统
hqew    发表于   2014-09-11

    思博伦通信宣布,正式发布无线及M2M设备与服务先进测试领域革命性的技术:思博伦Elevate测试框架。思博伦Elevate是一种强大的资源网络,其设计目标是应对无线行业中日益复杂的测试挑战并满足规模方面的需求。Elevate提供一种独特的开放式测试架构,完全突破了测试和测量领域现有的条框限制,并可实现更高水平的测试,不仅可以加快入市速度,还能使用户体验得到大幅改善。

    SignalsResearchGroup总裁MichaelThelander评论说:“很明显,整个行业都对我们与思博伦在过去几个月中合作开展的VoLTE测试非常感兴趣。这说明运营商要想全面理解VoLTE的性能和互用性问题,还有很长的路要走,而IR.92视频电话和RCS的问题则更为复杂。通过将思博伦Elevate的能力引入实验室环境,运营商在整个网络中部署功能之前,便能知道这些新型服务产品是否能够达到自己的期望。”

    随着复杂的无线服务不断推出,以及智能电话和M2M设备的大量涌现,传统的测试解决方案已经无法支持日益提高的复杂性和入市时间要求。VoLTE(LTE语音)和RCS(融合通信服务)等服务在面对真实网络上的商用设备时也暴露出大量的、全新的互用性问题。因此,企业必须具备在实验室中尽早评估设备、服务和用户体验性能,以及生成有意义的分析并在全球开发团队间共享的能力。

    思博伦通信无线业务总经理RobVanBrunt指出:“这是一个正在经历快速变化和演进的行业,要想引入突破性的创新,必须具备杰出的专业能力、领导才能,以及对客户的深刻理解。Elevate便是思博伦多年以来测试经验和战略性并购的集大成者,而这一切都使思博伦具备了强大的实力,能够为一个更广泛的无线生态体系提供更全面的服务。我们相信,Elevate测试框架中的创新将实现更快的开发周期,并且为无线行业及不断演进的M2M市场带来更高质量的用户体验。”

    思博伦Elevate将硬件与软件分隔开来,突破了“箱式”测试模型,充分利用了虚拟化并将测试组件和资源组成为一个开放的架构。该框架包含仪器、仿真的和真实的服务、开放式API、自动化和交互式测试、贯穿无线设备开发各阶段的分析技术,以及可共享的测试结果,因此能够实现全面的协作。

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

标签: ICKey 云汉芯城 Digikey

相关阅读

·   台媒:半导体产业将迎来这个大商机... 2019-11-05

·   究竟是什么,让新品研发时间缩短一... 2019-11-05

·   MAX232cse芯片介绍 2019-10-22

·   高端数模转换芯片多少钱... 2019-10-17

·   国内电容器生产厂家排名... 2019-10-15

·   贴片排阻有方向及正负极吗... 2019-06-13

·   云汉芯城网站服务规则修订通知... 2019-05-23

·   耐磨热电阻基础知识解析... 2019-04-18

·   表面电阻率基础知识 2019-04-11

·   取样电阻有什么用 2019-04-11

·   什么是标准电阻 2019-04-10

·   铠装热电阻知识解析 2019-04-10

·   铜线电阻率信息大全 2019-04-09

·   方块电阻知识解析 2019-04-08

·   金属电阻率知识解析 2019-04-08

·   绝缘电阻测试仪有哪几种... 2019-04-04

·   色环电阻识别及精度 2019-04-04

不同意
同意并继续