详情页
首页>资料大全>企业资讯
12点帮你看透LED大局
LED大屏网    发表于   2015-08-31

近日,三星LED中国区总经理唐国庆就LED行业发展的问题做了一番畅谈。在此,笔者简做梳理,与业内人士分享。

趋势:并驾齐驱

LED是半导体范畴之一,未来大的趋势光电子和微电子并驾齐驱的发展。从某种程度来讲,有了LED照明以后有可能带动或者推动微电子的进一步发展。所以, “LED+”有可能“+”微电子,LED+驱动就是微电子的部分。所以,光电子可以带动微电子的发展,也会推动微电子的发展,可以达到比翼双飞的结果。

“LED+”:包罗万象

从半导体照明的角度来讲,一定是一个“LED+”的趋势,但是“+”什么?大家一定要看清楚,LED这个平台大家都喜欢,因为LED照明是可以看得见,小 米的智能灯就有1600万个变化,就是因为是看得见的东西,所以“+”的都是看不见的东西,隐藏在里面的,潜在的“无名英雄”,亮眼的还是LED灯。 “LED+”能加的东西太多了,包罗万象,加什么一定要想清楚。可以在互联网新的形势下,“LED+”发挥新的出路。

工艺:删繁从简

从LED照明产业发展来看,未来的工艺一定不是越来越复杂,也许是越来越简单。假如,芯片厂商把CSP芯片级封装推广应用,可能有两个问题要认识清楚,第 一个一定会用集成电路的方法,去思考这个问题;因为LED属于半导体范畴,所以要用半导体集成电路的方法来考虑分立器件的方法;LED其实也是一个分立器 件,是发光二极管,集成电路方法也会借鉴到分立器件上。所以,芯片厂商把封装厂的工作一起做完了,生产出来的产品可以直接给照明厂商用,这是一个大的趋 势。当然,它需要时间,就如硅衬底一样,前面否定的人很多,现在越来越多的人参与进来, CSP技术也是一样。

CSP:封装革命

有时候封装厂商做的很火是对的,但是也要注意新技术的产生,加油的同时也要注意前方路口指示灯的方向,不要一味的加油直冲。如果CSP芯片级封装技术成熟 并被广泛使用以后,这一革命性的技术可以说将直接革了封装厂的命。这场革命也许只是时间问题。如果一再否定此项技术,似乎也是不明智的,不能用今天的眼光 去看待未来的发展,更何况已经有产品推出并在应用。个人非常看好CSP技术。

生存:创新思维

目前有的封装厂做得很大,“吃掉”了很多中小封装厂也是对的,但是对于整个趋势来讲,不仅仅是照明的需要。比如显示屏领域目前流行小间距,未来有可能会做 到微间距,甚至无间距。我们的眼光要向前看,当然在向前看的过程中生存是位的,首先要活得下来。活下来的同时要考虑自身的发展在哪里,创新在哪里。对 于封装企业来说,独立创新真的很难,关注国际大厂的发展,也要考虑自己的路该怎么走。不能一味的在原来的成本上考虑怎么节约,怎么打价格战,还要换个思维 方法考虑,比如是否能多想一些品质和品牌,多讲一些优质优价呢?

出路:海阔天空

LED波长范围很广,从科学的角度来讲,所有的波长都有它应有的作用,只是现在未必能够马上利用起来。LED不仅可以用在农业植物照明,在医疗领域的市场 应用前景也十分广阔,紫外LED可以用在消毒杀菌领域、辨别真伪、印刷、固化等领域。对于紫外LED现在是一个很好的尝试,并且市场也开始慢慢变大,当然 紫外LED市场有待进一步开发,这应该是提倡和鼓励的。开辟新领域和新应用是我们人类的责任,倘或大家都集中在同一领域,竞争会异常惨烈。有时候,大家也 要有一点娱乐LED精神,人生有限,何不多做一点细分领域的事,做到百花齐放竞相争艳呢?

幸福:另辟蹊径

对于LED产业,我总是开玩笑讲,大家不要叫做LED太辛苦了,比起很多领域,LED人还算幸运的了。未来LED在众多领域都可以大显身手。比如在农业照 明、大健康照明领域有很广泛的应用。LED可以用来做医疗美容,还有很多领域可以开发,大家不要挤在一条道上,要另辟蹊径去开拓市场。

拆分:趋利避险

LED行业已经进入了“LED+”的照明时代,当这个时代到来的时候,从某种角度来说大家处于同一个起跑线上。过去传统的照明灯具,如高压钠灯、金卤灯等,国际厂商已经把整个领域占据了,专利一封闭、技术一封闭完全可以遥遥。

进入“LED+” 时代就不同了,LED照明就像很多人参与的“马拉松”,LED+的形式没有“百米跑”的限制,很多人可以参与,机会也就多。从国际大厂的角度来看,可选择的范围更大,机会更多,无论是大公司还是小公司,利益都是位的,所以分分拆拆也是很正常。

市场:内外兼修

互联网LED+时代下,要注意两个市场:一是国内市场和国际市场;二是大众市场和细分市场。大家一直讲做大众市场,实际上,国际市场还有很多事情需要去学 习。从国外的有些国际大展览节可以看得出来,我们仍然对国际市场重视不够。我们熟悉的领域往往是竞争惨烈的,为什么不把眼光放长远一些。当然有些企业 去了,包括一些很小的小厂都去国外参展了,但是没有成为潮流、主流,对国际市场环境其实仍不熟悉。

起点:人人平等

LED就如一场“马拉松”,它不是百米冲刺,即使没有履历也可以报名参加。马拉松大家可以参与,跑不了全程,可以跑半程,跑完可能给你一张荣誉证书,但跑不完也没有关系,重在参与,一件背心或者汗衫就已经拿到了,LED亦是如此。

对LED企业来讲,如今也是一个抢跑道、做品牌的机会。假如企业发展过程中,通过并购、整合的资源够好,也可以跨界,可以进步的更快。

未来:日见分晓

LED现在处于一个短程的“马拉松”比赛中,少则2~3年,多则5年见分晓,世界上不可能需要这么多的前端企业(外延与芯片企业),也不会这么多的封装企 业和照明企业。目前还没有出现超过100亿元的企业,但这个情况不会是长期性,需要整合,这是肯定的,三五年内并购的脚步不会停下,并且会越并越大。

竞争:生死时速

从上半年来看,可以说是“白热化”,上半年竞争越来越激烈,刀光剑影。下半年会是“血战化”。下半年有些企业可能挺不过去,几家大的照明企业。尤其是在通道上做的比较好的企业在全面发力,做T8的去做球泡,做吸顶灯的又做筒灯,做工程领域的又涉足家居照明。

白热化是竞争比较激烈,但很多企业可以活着,但是下半年的血战化,可能不止小企业,一些原本还不错的,有点规模的企业也有可能会死掉,这是比较让人担心的情况。企业要进入50亿元或者100亿元企业俱乐部,光靠单品是做不到的,是需要品牌,资本等实力支撑的。

 

标签: LED 三星 照明 工艺 CSP

相关阅读

·   台媒:半导体产业将迎来这个大商机... 2019-11-05

·   究竟是什么,让新品研发时间缩短一... 2019-11-05

·   MAX232cse芯片介绍 2019-10-22

·   高端数模转换芯片多少钱... 2019-10-17

·   国内电容器生产厂家排名... 2019-10-15

·   贴片排阻有方向及正负极吗... 2019-06-13

·   云汉芯城网站服务规则修订通知... 2019-05-23

·   耐磨热电阻基础知识解析... 2019-04-18

·   表面电阻率基础知识 2019-04-11

·   取样电阻有什么用 2019-04-11

·   什么是标准电阻 2019-04-10

·   铠装热电阻知识解析 2019-04-10

·   铜线电阻率信息大全 2019-04-09

·   方块电阻知识解析 2019-04-08

·   金属电阻率知识解析 2019-04-08

·   绝缘电阻测试仪有哪几种... 2019-04-04

·   色环电阻识别及精度 2019-04-04

不同意
同意并继续