详情页
首页>资料大全>企业资讯
关于iPhone 6s的三个坏消息,果粉心碎一地
虎嗅    发表于   2015-09-01

坏消息一号:电池容量居然缩水!

 

中国的科技资讯网站cnBeta搞到了iPhone 6S Plus的零售包装盒。从表面看,它给人一种熟悉的感觉,但非常时髦,首次为iOS 9将支持动态壁纸的传言提供了一些佐证——包括不同地区的专属选项,比如下图所展示的金色和黑色相间的龙凤锦鲤。
 

问题是,cnBeta还了解到新iPhone一些非常令人担心的问题,即iPhone 6S和iPhone 6S Plus的电池容量都会缩水:


iPhone 6——1,810毫安时,iPhone 6 Plus——2,910毫安时


iPhone 6S——1,715毫安时,iPhone 6S Plus——2,750毫安时


缩水的幅度都不大(准确地说,iPhone 6S缩水了5.3%,iPhone 6S Plus缩水了5.5%),但是iPhone 6S尤其让人感到担忧,因为iPhone 6的软肋之一就是电池续航能力。


从另一个角度看,电池容量缩水是否等同于实际使用时间减少,这还有待观察。苹果强调说,iOS 9将比iOS 8更加高效。但两款新iPhone都配备了性能更加强大的硬件,在这种情况下,我们很难理解苹果为什么不能至少沿用之前的电池容量。毕竟,更加强大的手机 会催生出更多高耗能的应用和游戏。


从另一个角度看,这其中的原因可能藏在第二个坏消息当中……

坏消息二号:外壳居然更重!


一直很靠谱的MacRumors 带来了进一步的坏消息。


这家苹果资讯网站搞到了iPhone 6S的前外壳,上面已经安装了预期当中的“压感触控”(Force Touch)功能组件。MacRumors证实了科技自媒体Unbox Therapy的发现:iPhone 6S的外壳的确要比iPhone 6更加重。
 

                 iPhone 6S的外壳(右)比iPhone 6更厚重


好消息是,iPhone 6和iPhone 6S的外壳重量分别是49.4克和51.2克,差距并不大。但令人担忧的是,苹果没有就此作罢。相反,该公司正寻求去掉那多出来的2克重量,其办法就是把iPhone 6S的背部做得更薄一些。


鉴于iPhone 6的背部远非坚不可摧,我怀疑很多人宁愿看到手机重量增加,而不是背部被做得更薄。


解决办法可能是预期中苹果会使用的7000系列铝合金,这种更加坚固的材质能够抵消薄的影响。不过,这也产生了另一个副作用:Unbox Therapy发现,iPhone 6S内部边侧的壳壁更厚,这或许解释了苹果为什么要使用前面提到的容量更小的电池。


那么,第三个坏消息是什么呢?我认为,它是三个消息中糟糕的……

坏消息三号:摄像规格将达1200万像素,但存储起步还是16GB


后,苹果资讯网站9to5Mac声称,他们的一位线人能够证实早先时候的报道,即iPhone 6S和iPhone 6S Plus将不会把入门机型的存储空间上调至32GB。相反,苹果将沿用iPhone 6和iPhone 6 Plus的三档存储容量:16GB、64GB和128GB——之前的价格谍报也对此提供了印证。


考虑到苹果正在通过减少iOS 9的运行足迹来腾出额外的存储空间,为什么16GB的配置突然之间应该让我们感到担忧呢?问题都出在经过升级的新摄像头身上……


iPhone 6S和iPhone 6S Plus的摄像头传感器将从1080p的“全高清”和800万像素升级到4K级别的“超高清”和1,200万像素。


具体来说:同等时长的4K视频要比1080p视频占用两倍还多的存储空间,大约25分钟的4K视频就需要14GB的存储空间(即16GB版iPhone 6S在除去iOS 9和核心应用之外剩下的可用存储空间)。与此同时,1,200万像素的照片要比800万像素的照片多占用50%的空间。因此,这两个因素综合在一起意味 着,从使用手机(主要是摄像头)的角度来看,16GB已经不能满足需求了。


不过,我敢肯定,苹果乐于向你销售更多的iCloud存储空间……


iPhone 6S Plus泄漏的零售包装盒表明16GB版本仍会存在


利是否大于弊?


所有这一切引出了一个有趣的问题:iPhone 6S和iPhone 6S Plus所做改进的好处是否会大于上述弊端?


我觉得,答案要分成两个层面:


对iPhone 6和iPhone 6 Plus用户来说——否


对iPhone 5S和5/5C用户来说——是


第二个答案至关重要。一些人无可避免地会讨厌iPhone 6S和iPhone 6S Plus,因为它们算不上是在iPhone 6和iPhone 6 Plus基础上迈出的一大步。不过,苹果设计新iPhone其实是基于常见的两年更新换代周期考虑的。


这样一来,相对于iPhone 5、5S和5C来说,iPhone 6S和6S Plus将是巨大的改进,性能和摄像头均有长足进步。在预期当中,iPhone 6和6 Plus用户并不是新iPhone的目标受众。


不过,尽管存在这样的逻辑,这些泄漏消息还是让我感到有些沮丧。为什么呢?因为每一代新iPhone似乎都错失了完全解决老机型问题的机会,而这种事情看起来又要重演一遍。
标签: 电池容量 iPhone 6s 摄像规格

相关阅读

·   台媒:半导体产业将迎来这个大商机... 2019-11-05

·   究竟是什么,让新品研发时间缩短一... 2019-11-05

·   MAX232cse芯片介绍 2019-10-22

·   高端数模转换芯片多少钱... 2019-10-17

·   国内电容器生产厂家排名... 2019-10-15

·   贴片排阻有方向及正负极吗... 2019-06-13

·   云汉芯城网站服务规则修订通知... 2019-05-23

·   耐磨热电阻基础知识解析... 2019-04-18

·   表面电阻率基础知识 2019-04-11

·   取样电阻有什么用 2019-04-11

·   什么是标准电阻 2019-04-10

·   铠装热电阻知识解析 2019-04-10

·   铜线电阻率信息大全 2019-04-09

·   方块电阻知识解析 2019-04-08

·   金属电阻率知识解析 2019-04-08

·   绝缘电阻测试仪有哪几种... 2019-04-04

·   色环电阻识别及精度 2019-04-04

不同意
同意并继续