详情页
首页>资料大全>企业资讯
东芝推出两款使用“ApP Lite TZ5000”的入门套件
21ic    发表于   2014-09-15

东芝公司宣布推出两款使用“ApP Lite™ TZ5000”的入门套件,主要面向面向web应用开发。两种类型的入门套件可以满足各种应用开发需求:RBTZ5000-2MA-A1,带有各种扩展I/O的标准板卡(相机或麦克风);RBTZ5000-6MA-A1,经优化用于媒体流设备的条形板卡。出货时间预计在10月份。

TZ5000是一款整合了符合IEEE802.11ac要求的基频功能的应用处理器。IEEE802.11ac是下一代高速无线局域网(LAN)标准。它不仅简单地将原始数据传送至云端,如传感器采集的图像,而且还执行高效信号处理和提取必要数据,从而减少数据负载。

新的入门套件为使用HTML5的RIA(富互联网应用)[1]提供各种驱动程序,使用户能够轻松引入适用于开发媒体流设备、IoT(物联网)设备等的嵌入式环境。借助这一功能,用户可缩短产品上市时间。

此外,与诸如相机和麦克风等可选装置的组合,可改善各种IoT设备的开发效率,且有望在不久的将来在市场上进一步扩大范围。

主要特性

提供两种类型的入门套件,以满足各种应用开发需求

・RBTZ5000-2MA-A1:带有各种扩展I/O的标准板卡(相机或麦克风)

・RBTZ5000-6MA-A1:经优化用于媒体流设备的条形板卡

提供便捷的应用开发功能

集成应用开发需要对电源管理和增强性能进行漫长且复杂的调试。新产品搭载了东芝的原装存储器调度程序、总线仲裁器和自适应电源门控解决方案,从而在没有软件干预的情况下,实现的存储器访问、总线仲裁和精细化电源管理。

支持各种操作系统(OS)和驱动程序

提供各种驱动程序用于优化多媒体回放、无线局域网和操作系统上的HDMI®输出,例如Android™4.4或Linux®发行版“Ubuntu Linux”。这有助于缩短使用HTML5的web浏览器应用开发的生产周期。

新产品的主要规格

硬件规格

(*1)通过扩展板卡激活。USB2.0(主机)和USB2.0(OTG)为专用。

(*2)通过扩展板卡激活。

软件规格

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

标签: Mouser Element14 e络盟

相关阅读

·   台媒:半导体产业将迎来这个大商机... 2019-11-05

·   究竟是什么,让新品研发时间缩短一... 2019-11-05

·   MAX232cse芯片介绍 2019-10-22

·   高端数模转换芯片多少钱... 2019-10-17

·   国内电容器生产厂家排名... 2019-10-15

·   贴片排阻有方向及正负极吗... 2019-06-13

·   云汉芯城网站服务规则修订通知... 2019-05-23

·   耐磨热电阻基础知识解析... 2019-04-18

·   表面电阻率基础知识 2019-04-11

·   取样电阻有什么用 2019-04-11

·   什么是标准电阻 2019-04-10

·   铠装热电阻知识解析 2019-04-10

·   铜线电阻率信息大全 2019-04-09

·   方块电阻知识解析 2019-04-08

·   金属电阻率知识解析 2019-04-08

·   绝缘电阻测试仪有哪几种... 2019-04-04

·   色环电阻识别及精度 2019-04-04

不同意
同意并继续