iPhone6发布前,高通低调的抢了一次镜,发布了两款低端的处理器。
这次发布的处理器分别是骁龙208和骁龙210,和骁龙510/615等系列不同的是,骁龙208/210还是采用了32位A7架构设计,采用28nmLP工艺制造,前者为双核,后者则是四核,主频仅为1.1GHz,搭载的GPU核心为Adreno304,规格简直是弱爆了。
二者的不同点在于,骁龙208只能支持500万像素摄像头和qHD分辨率显示屏,内存则支持LPDDR2/LPDDR3533MHz;而骁龙210则支持800万像素摄像头以及720p分辨率显示屏,内存则是LPDDR2/LPDDR3533MHz。
尽管规格不咋样,但这两款产品均集成了性能优秀的基带,其中骁龙208可实现3G全网通,即支持CDMA/TD-SCDMA/WCDMA网络,当然也向下兼容2G网络。骁龙210就更厉害了,支持GSM/EDGE/TD-SCDMA/WCDMA/CDMA/LTEFDD/TD-LTE,实现了2G/3G/4G全网通,而且支持LTECat.4规范,速率为150Mbps。
至于双卡双待、蓝牙4.1等规范,骁龙208/210也收入了囊中。高通表示这两款产品是专门为发展中国家推出的,比如中国、印度等等。
不出什么意外,未来299/399的4G手机可能都是骁龙210的天下了。
ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。