详情页
首页>资料大全>企业资讯
三星引领曲面UHD电视
新浪资讯    发表于   2014-09-16
    从上世纪20年代台机械式电视出现至今,电视机已经走过近百年历程。从初的“尼普柯夫圆盘”扫描式到阴极射线管(CRT)电视,再到过渡期的背投电视,后进入成熟平板电视阶段,电视画面也从黑白到了彩色,从标清走到高清、全高清。

  然而当电视产业进入平板电视时代后似乎遇到了瓶颈,从初的CCFL背光源到LED背光源,虽然电视变薄了、变清了,但形态和画质却没有质的提升。随后smart TV出现了,电视从功能性进入了智能性,电视虽然越来越好玩了,但对于电视本质的东西依旧没能改变,平板电视依旧是时代主角。

  直到“曲面超高清电视”的出现,终于让人看到了电视产业大踏步前进的曙光。

  以三星为代表的电视生产企业开始从电视形态入手,以适合人眼观看为目标投入研发,推出了以三星曲面UHD电视9800为代表新一代电视产品。曲面UHD电视的出现,标志着电视产业终于走出了平板高清的束缚,开始进入曲面超高清时代。

  通过三星曲面UHD电视9800推出几个月时间的市场反应来看,曲面电视以其高清晰度、适合人眼观看等优势得到专家媒体和消费者的认可,成为未来电视发展趋势的里程碑产品。

  据了解,三星曲面UHD电视9800屏幕曲率达到4200R(曲面半径4.2米),也就是说如果将许多台三星曲面UHD电视9800围成一个圆形,这个圆形的半径就是4.2米,如果以平均观影距离3.5到4米推算的话,此时观看者的眼睛恰好处于这个圆形的中心区域,使得人眼到屏幕各点距离相等,这样就能获得的观看体验。而这种“屏幕到眼球距离相等”就确保了观看屏幕两侧图像时的清晰度,并解决了由于“近大远小”的透视现象所造成的视觉变形,此外还能形成身临其境的观看浸入感。

  而且从医学研究的角度来看,这种观看的舒适性也是有依据的。人眼的晶状体是一个凸透镜,凸透镜的焦点所形成的焦平面是球状弧面,不是真正的平面。当电视屏幕很宽时,幕布两边和中间到人眼晶状体距离相差太大,使得中间部分的图像在眼睛调节为清晰时,两边的像却不够清晰。如果采用曲面屏幕,可以使得整个屏幕到人眼晶状体的距离保持一致。

  三星曲面UHD电视9800在显示性能方面达到4K超高清分辨率,搭载4K锐芯图像引擎、Up-scaling画质增强、超高清局域控光和精锐控黑等丰富的 UHD画质提升技术。通过面板升级、芯片升级等一系列方法,三星曲面UHD电视9800实现了画面画质方面对前代产品的实质性超越。单屏幕清晰度一个方面,三星曲面UHD电视9800就相当于传统全高清电视的四倍,画面清晰度和显示效果得到大幅提升。

  除了外观和性能两个电视机显著的特征外,三星推出的曲面UHD电视9800具有“可升级”属性,这也被公认为鉴别未来电视的重要考量因素之一。随着 电视软硬件升级周期的不断加快,消费者刚刚购买半年的电视很可能就面临软硬件落后的现实,如果让消费者不断购买才能迭代升级肯定是不现实的,所以三星曲面UHD电视9800加入了“智能升级”的方案。

  三星曲面UHD电视9800通过“智能集线器”进行升级,更新电视软硬件,接轨UHD标准。通过电视背后的“One Connect Box智能接口盒”,可对UHD电视进行升级。现阶段,所有曲面UHD电视均可以升级到HDMI 2.0接口和HEVC/H.265编解码格式。通过这一装置实现 了三星曲面电视对“未来标准”的兼容。

  彩色电视出现后,黑白电视瞬间成为明日黄花;平板电视诞生后,CRT电视短短两年间迅速消亡。电视产业的发展是永不停歇的,新技术取代旧事物,新产品取代老产品是规律。现在三星曲面UHD电视9800来了,意味着平板电视的时代即将过去。

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

标签: 芯片 芯片采购网 ICKey 云汉芯城

相关阅读

·   台媒:半导体产业将迎来这个大商机... 2019-11-05

·   究竟是什么,让新品研发时间缩短一... 2019-11-05

·   MAX232cse芯片介绍 2019-10-22

·   高端数模转换芯片多少钱... 2019-10-17

·   国内电容器生产厂家排名... 2019-10-15

·   贴片排阻有方向及正负极吗... 2019-06-13

·   云汉芯城网站服务规则修订通知... 2019-05-23

·   耐磨热电阻基础知识解析... 2019-04-18

·   表面电阻率基础知识 2019-04-11

·   取样电阻有什么用 2019-04-11

·   什么是标准电阻 2019-04-10

·   铠装热电阻知识解析 2019-04-10

·   铜线电阻率信息大全 2019-04-09

·   方块电阻知识解析 2019-04-08

·   金属电阻率知识解析 2019-04-08

·   绝缘电阻测试仪有哪几种... 2019-04-04

·   色环电阻识别及精度 2019-04-04

不同意
同意并继续