详情页
首页>资料大全>企业资讯
鱼和熊掌兼得?曲面OLED和4K能否融合
中关村在线    发表于   2014-09-16

    相对于其它电器设备而言,电视的使用寿命相对较长,通常在五年或更久,因此为了不让自己购买的产品立刻落伍,很多消费者在购买平板电视的时候一定会选择的技术。今年电视市场被大家关注的技术就是4K、OLED和曲面屏幕,这些技术已经开始大量出现在发售的电视产品中,并且这些技术的确能够在视觉感官方面给消费者带来更好的体验,它们也获得了消费者和业内人士的一致好评。

LG推出的全球首款4K OLED电视  

    不过,消费者也开始注意到这样一些细节: 市面上新推出的电视产品都仅仅只涵盖了其中的一个或两个技术,如4K液晶电视,OLED曲面电视,以及4K曲面电视等等,但如果是高端发烧级用户就会遇到“选择综合征”了,他们不知道应该如何选择,毕竟将这些全新的技术全部涵盖的电视产品还没有出现。其实市面上没有出现4K+曲面+OLED的电视的原因也并不复杂:现在很多厂商并没有从上游液晶面板厂到下游电视中端制造的生产能力,并且并没有在OLED技术方面的研发实力,因此这类产品始终没有出现,不过LG即将改变这个尴尬的局面。

  LG电子研发的全球首款4K曲面OLED电视EC9700即将在国内上市,它将4K超高清、OLED和曲面显示技术这三个顶尖科技完美融合,真正解决了消费者的难题,答案不再是只能选择其中一项或者是两项,而是可以兼而有之,让“鱼和熊掌不可兼得”成为了过去式。

现在LG将4K、曲面和OLED三项顶级的技术结合在一起,为用户提供更优秀的视觉体验  

    4K超高清技术、曲面显示和OLED有机自发光技术本就不是对立的存在,而是基于不同维度的技术跨越。由于OLED面板拥有可柔性的特点,因此用它来制造曲面电视相对于传统的液晶技术而言要更加容易、效果更加优秀。4K超高清技术着眼于画面清晰度,将电视分辨率提升至3840×2160,是全高清的4倍,可以呈现出纤毫毕现、身临其境的视觉效果。而OLED有机自发光技术则是电视显示技术划时代的革新,它次真正意义上摆脱了背光源,实现了像素点的有机自发光,这意味着每个像素点获得了独立控制的自由。当需要呈现黑色时,所在像素点便自动关闭,这样LG OLED电视可以展现出无限对比度和自然细腻的层次过渡,远非液晶电视可比拟。

  LG在4K超高清、曲面显示和OLED三大顶尖技术方面都拥有强大的研发和制造实力,因此LG才有能力将这三者紧密的结合在一起,让一台电视同时具备这三项顶尖技术所具备的特点和优势,甚至能够达到1+1+1>3的效果,让它们为消费者带来更完美的视觉体验。

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

标签: 电子研发 Arrow Chip1stop Future

相关阅读

·   台媒:半导体产业将迎来这个大商机... 2019-11-05

·   究竟是什么,让新品研发时间缩短一... 2019-11-05

·   MAX232cse芯片介绍 2019-10-22

·   高端数模转换芯片多少钱... 2019-10-17

·   国内电容器生产厂家排名... 2019-10-15

·   贴片排阻有方向及正负极吗... 2019-06-13

·   云汉芯城网站服务规则修订通知... 2019-05-23

·   耐磨热电阻基础知识解析... 2019-04-18

·   表面电阻率基础知识 2019-04-11

·   取样电阻有什么用 2019-04-11

·   什么是标准电阻 2019-04-10

·   铠装热电阻知识解析 2019-04-10

·   铜线电阻率信息大全 2019-04-09

·   方块电阻知识解析 2019-04-08

·   金属电阻率知识解析 2019-04-08

·   绝缘电阻测试仪有哪几种... 2019-04-04

·   色环电阻识别及精度 2019-04-04

不同意
同意并继续