详情页
首页>资料大全>企业资讯
Mouser供货英特尔新款夸克处理器 让您的物联网应用开发如虎添翼
云汉芯城    发表于   2015-11-12


2015年11月11日 – 贸泽电子(Mouser Electronics) 即日起开始分销针对物联网 (IoT) 架构和应用而设的新型英特尔l® 夸克™微控制器D1000。D1000与其他两款IoT微控制器英特尔®夸克™微控制器D2000和英特尔l®夸克™ SE微控制器同时在旧金山举办的英特尔IoT Insights上发布,这项新技术将智能计算延伸到一个要求低功耗的新数据驱动应用和设备范畴。

英特尔®夸克TM处理器为同类中顶级的产品,通过跨整个英特尔产品系列的扩展性带来优异的用户体验。此微控制器系列减少了平台所需的外部元件数,进而简化了设计并降低了BOM成本。通过专为边缘设备而开发的英特尔®夸克TM技术,解决方案供应商能将兼容软件部署到整个解决方案中,进而将各种不同的元件关联到一起。

Mouser分销的英特尔l®夸克™微控制器D1000针对需要长电池寿命的应用进行了优化,例如穿戴式传感器和RFID标签。这款32 MHz超低功耗的32位微控制器内置有32 kB闪存和8 kB SRAM。其比较器和模数转换器 (ADC) 使其能够轻松的连接至传感器和RF前端,而串行外设接口允许与常见传感器、无线电、存储器、DSP和应用处理器无缝连接。

英特尔®夸克™微控制器D2000为D1000的高级版,具备更多I/O,并提供超低功耗、32 MHz频率、32位x86功能。D2000具有两个PWM通道,以及扩展级操作温度范围(-40°C至+85°C)。专为物联网打造的英特尔®夸克™SE微控制器是款拥有高能源效率的32 MHz 32位x86微控制器,搭载了384 kB闪存和80 kB SRAM,同时拥有D2000的所有功能,以及始终处于监听状态的传感器中枢和模式匹配技术。D2000和SE微控制器都具有完整的Intel x86指令集架构,兼顾了兼容性与扩展性。

Mouser供应商管理部门高端技术副总裁Russell Rasor表示,”我们很高兴能够为客户提供此新型英特尔夸克处理器,并提供快速发货服务。”

英特尔夸克解决方案部门高级产品经理Tanya Pelletier说到,”我们很高兴、也很荣幸能够通过Mouser来时间分销我们的英特尔夸克微控制器。感谢Mouser的专业人员为客户及制造商所付出的努力,同时也非常兴奋,能够为设计工程师带来这些新产品。”

Intel Quark微控制器D1000的详细信息,敬请访问

//www.mouser.cn/new/Intel/intel-quark-d1000-mcu/。

Intel Quark微控制器D2000的详细信息,敬请访问

//www.mouser.cn/new/Intel/intel-quark-d2000-mcu/。

Intel Quark微控制器SE的详细信息,敬请访问 //www.mouser.cn/new/Intel/intel-quark-se-soc/。

标签: 贸泽