卯足劲的中国芯片终于化茧成蝶。日前,华为在北京举行主题为“跨越”的麒麟处理器秋季媒体沟通会,正式对外发布了采用台积电16FF+工艺生产的移动处理器——海思麒麟950,这也是业内首款商用TSMC 16nm FinFET plus技术的SoC芯片。
麒麟950的发布,受到业界追捧:“海思历史上的里程碑,也是中国芯片行业发展的标志性事件,这意味着在高端芯片产品上,中国芯片企业终于可以秀出肌肉,
与高通、三星等国外强手一较高下。”不过,这次麒麟950芯片的出现虽然在一定程度上意味着国产芯片赶超战已打响,但赶超高通等芯片大佬却并非胜券在握。
要想取得规模效应,仍有一些地方需要注意,比如如何找准自身定位,建立完善的生态系统、找到手机厂商以及消费者的痛点,为产品竞争力加分、在高技术领域有
所作为等,这些也成为决定中国芯片能否崛起的重要因素。
华为麒麟950打响“跨越”之战
华为麒麟950的出现如一阵风席卷了中国芯片界,这一款芯片也被华为认为是手机业务超越三星甚至苹果的基础。
据悉,发布的麒麟950集成了4核ARM cortex A53和4核ARM cortex
A72器,在性能上实现新的突破。在GPU方面使用了MaliT880,比上代GPU图形生成能力提升100%,GFLOPS提升100%。在制程工艺方
面采用TSMC 16nm FF+工艺,是首个商用16nm
FF+工艺的SoC芯片,节省了60%的功耗。在智能感知处理器上方面,其智能定位可实现GPS、基站、WiFi、Sensor混合定位,在室内、高架
桥、高楼林立等场景都可以提供精准定位。另外,麒麟950还采用全新LPDDR4、新系统总线等。
实际上,在去年5月发布的麒麟920就已堪称惊艳,麒麟920采用大小核架构,集成了4核ARM cortex A7和四核ARM cortex
A15,在GPU方面选择了 Mali
T628MP4。而一年后,随着麒麟950的发布,这款整合了全模基带、4×A72+4×A53应用处理器、独立DSP、独立ISP、
MaliT880MP4图形处理器、i5协处理器、安兔兔跑分80000+的SoC受到了业界的广泛好评也就源源不绝。
“麒麟950是海思次和业界伙伴开发工艺,16nmFF+使得950性能功耗平衡,秒掉20nm的高通810和MTKX20应该没问题,可能略超
三星7420,可以和下一代高通820和三星M1并论。”手机圈资深人士潘九堂如是说。手机中国联盟秘书长王艳辉此前也曾表示,海思等国产手机芯片厂商通
过近年来的努力,有效提升了自身的竞争力。在4G时代,虽然国产手机芯片产业仍然落后于国外,但在一些产品和技术方面,与国外的差距已经大大缩小。
提振中国芯,三大变化可期
一直以来,中国芯片基本属于芯片业的追随者。如今随着麒麟950的诞生,可以说,中国芯片业走上了翻开了崭新的一页。那么,随着类似华为这样的厂商逐渐崭露头角,对中国芯片制造业意味着什么?
其一,中国芯形象会有质的变化。“麒麟950目前是用市场上的统一资源做出的强芯片,也表明华为在高端有芯片领域已经有所建树。”Gartner中国研
究总监盛凌海表示。此外,中国其他厂商:小米芯的脚步声正愈加清晰;中兴发布“中兴OS+迅龙芯”;紫光、联发科隔空话并购等,中国芯一直受诟病的中国芯
有可能会发生不一样的事情。
其二,中国芯自主权可期。长期以来,中国信息科技界、产业界却一直为“芯”痛所困——缺乏自主权的芯片尤其是中央处理器。随着华为、中兴、紫光等厂商的加入,网络上形成了一种声音,认为海思麒麟是中国芯实现自主可控的希望之光。
其三,中国芯在机遇中迸发新光芒。随着我国集成电路产业设计、代工、制造技术水平的不断提升,拥有一颗完整的中国芯对未来电子科技领域意义重大。中芯国际
董事长周子学表示,从全球集成电路产业的演进格局看,由于现在下游市场在向中国集中,就使得集成电路产业也必然向中国集中;因为,市场在哪产业就在哪,这
是经济规律的必然趋势。反过来,在信息安全备受重视的大背景下,华为等厂商芯片的创新和制造产业洗礼下,对自身也是有非常好的发展机遇。
历史明镜,中国芯仍不可傲娇
历史的车轮滚滚向前;或许它曾经如一张明镜般清澈;或许他曾经可以雄霸天下,傲视四方;或许,有太多的或许,但对当下的中国芯来说,“昨日今日不可追,今日之日须臾期。”
中国芯片产业快速成长,但就当下而言还远远不够。有手机行业人士认为,外界对国产自主芯片的关注度无疑能为手机增色不少,这一点从各种打折安全牌以及国礼
的营销手段就从感受的到。但大众也有审美疲劳,当用户无法从国产手机中感受到足够的竞争力,为情怀买单的人也许会越来越少。作为中国手机产业惟一有望挑战
苹果和三星的厂商,不仅要着眼于现在,更要把握产业的发展趋势,只有这样,我们才能缩短挑战的差距和时间。
而言之,要增强中国芯在全国乃至全球的影响力,自主可控的前提必须是技术体系可控,而技术可控更要回归对自主芯片架构的设计的创新。并且,硬件可控还远远不够,只有软件和硬件同时实现可控,才能真正扛起中国芯自主可控的大旗。