详情页
首页>资料大全>企业资讯
Intel:和我拼工艺,7nm你有吗?
eefocus    发表于   2014-09-16

尽管困难和阻力越来越大,Intel以其无以伦比的技术实力,仍在努力推进半导体工艺的深发展,14nm刚刚开始登场,就已经在大谈特谈7nm了。 

Intel院士Mark Bohr表示:“我的日常工作就是研究7nm。我相信,没有EUV也能做到。”

EUV就是极紫外光刻。这十几年来,半导体工艺虽然在不断进步,但是核心光刻技术一直没有实质性的突破,还是老一套,EUV就是众望所归的下一站,但其难度之大就连Intel也是异常吃力,结果一拖再拖,至今遥遥无期。

Intel此前路线图显示10nm、7nm分别安排在2015年、2017年,但是14nm已经拖延了大半年……

Intel认为,EUV技术已经来不及用于10nm,甚至7nm上都很难说,尽管很多人对此抱着很大的期望。

  

Bohr进一步解释说:“我对EUV非常感兴趣,真的能帮助工艺进步,部分时候还能将三四个遮罩缩减为一个,但不幸的是,它还没有做好准备,产能和可靠性还不够。”

Bohr没有透露如何在没有EUV的情况下实现10nm、7nm,不过他指出Intel 14nm在一个或多个关键层上使用了新的三重曝光技术。

他还表示,2015年底的时候,Intel会安排部分代工客户体验尝鲜一下10nm,这也暗示新工艺产品将无法按原计划推出,得等到2016年了。如此乐观估计,7nm至少得2018年。

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

标签: ICKey 云汉芯城 Digikey

相关阅读

·   台媒:半导体产业将迎来这个大商机... 2019-11-05

·   究竟是什么,让新品研发时间缩短一... 2019-11-05

·   MAX232cse芯片介绍 2019-10-22

·   高端数模转换芯片多少钱... 2019-10-17

·   国内电容器生产厂家排名... 2019-10-15

·   贴片排阻有方向及正负极吗... 2019-06-13

·   云汉芯城网站服务规则修订通知... 2019-05-23

·   耐磨热电阻基础知识解析... 2019-04-18

·   表面电阻率基础知识 2019-04-11

·   取样电阻有什么用 2019-04-11

·   什么是标准电阻 2019-04-10

·   铠装热电阻知识解析 2019-04-10

·   铜线电阻率信息大全 2019-04-09

·   方块电阻知识解析 2019-04-08

·   金属电阻率知识解析 2019-04-08

·   绝缘电阻测试仪有哪几种... 2019-04-04

·   色环电阻识别及精度 2019-04-04

不同意
同意并继续