详情页
首页>资料大全>企业资讯
e2v 发布 68020 的新型 CERQUAD 封装
EEWORLD    发表于   2014-09-16

    促进原始飞思卡尔封装产品的过渡进程。

    高可靠性半导体解决方案的供应商 e2v 与飞思卡尔公司在延长半导体生命周期领域展开协作,日前宣布推出适用于 68020 微处理器的新封装选项。这种新封装将促进 2010 年停产的原始塑料四方扁平封装 (PQFP) 的过渡进程,让制造商确信他们能够长期生产使用 68020 微处理器的电子系统。

    飞思卡尔已在 2010 年 11 月停产 68020 微处理器,但该产品是面向航空航天和国防电子系统的极常用器件,于是 e2v 和飞思卡尔宣布通过 e2v 的半导体生命周期管理 (SLiM™) 计划,为 68020 微处理器提供长期支持。这使得 68020 的生命周期延长了多达 15 年,从而让客户从中受益,我们凭借 e2v 的专业能力,确保为航空航天、国防和工业应用领域的客户长期供应产品。
e2v 从 2010 年开始维护 68020 微处理器的大型晶圆库,发运了数千件合格的质量保证产品,并且每月提供日期代码。这使客户能够继续使用传统的系统,避免付出高昂的成本重新设计。e2v 的晶圆库专门采用原始飞思卡尔裸片构建,是确保购买 68020 微处理器正品的选择。

    e2v 现在很高兴地宣布推出 68020 微处理器的另一种封装选项,也就是 132 引脚陶瓷 Quadpack (CERQUAD) 封装版本。新型 CERQUAD 封装与飞思卡尔 PQFP 封装引脚兼容,对于目前使用低库存产品的所有客户而言,它将促进从原始器件向 e2v 制造的 68020 微处理器的过渡。

    “自从飞思卡尔在 2010 年停止出售 68020 微处理器以来,系统制造商发现该产品的库存量一直非常低。这会严重影响他们继续为客户制造关键系统的能力,”e2v 高可靠性半导体解决方案部门的战略营销经理 Sébastien Frasse-Sombet 表示,“e2v 发布采用新款 CERQUAD 封装的 68020 微处理器,让系统制造商能够确保他们的长期生产能力,从而避免付出高昂的成本重新设计。”
这种新型 CERQUAD 封装版本的 68020 微处理器的样品现已开始提供,我们邀请客户与 e2v 联络以进行产品评估。正式生产预计于 2014 年底开始。

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

标签: 贸泽 大联大 富昌

相关阅读

·   台媒:半导体产业将迎来这个大商机... 2019-11-05

·   究竟是什么,让新品研发时间缩短一... 2019-11-05

·   MAX232cse芯片介绍 2019-10-22

·   高端数模转换芯片多少钱... 2019-10-17

·   国内电容器生产厂家排名... 2019-10-15

·   贴片排阻有方向及正负极吗... 2019-06-13

·   云汉芯城网站服务规则修订通知... 2019-05-23

·   耐磨热电阻基础知识解析... 2019-04-18

·   表面电阻率基础知识 2019-04-11

·   取样电阻有什么用 2019-04-11

·   什么是标准电阻 2019-04-10

·   铠装热电阻知识解析 2019-04-10

·   铜线电阻率信息大全 2019-04-09

·   方块电阻知识解析 2019-04-08

·   金属电阻率知识解析 2019-04-08

·   绝缘电阻测试仪有哪几种... 2019-04-04

·   色环电阻识别及精度 2019-04-04

不同意
同意并继续