详情页
首页>资料大全>企业资讯
布局物联网感测设备 移动运营商合推嵌入式SIM卡
互联网    发表于   2014-09-19

    大多数为公用设施与城市服务所布建的户外感测设备,都是采用以蜂巢式网络为基础的机器对机器(M2M)通信解决方案,这为设备开发商带来了挑战,因为他们需要与不同市场的各家蜂巢式网络营运商进行合作协商;此外 SIM卡的尺寸也限制了制作更小感测设备以及其他联网设备的可能性。

    亚马逊(Amazon)在2009年推出Kindle 2国际板,搭载AT&T的国际SIM卡销售到全球,让使用者能在世界各地登入亚马逊的在线商店下载书籍;这对亚马逊来说是合理的,因为人们通常不会用Kindle上网浏览,这种方法也能以书籍的优惠价来抵销数据通信费用。

    不过对数以百万计、持续传送数据至远程服务器的 感测设备来说就是另一回事了,国际SIM卡对这些设备来说恐怕不大经济,甚至用区域SIM卡都可能奢侈了点;因此有其他通信解决方案正被测试中,包括即将问世的700MHz频率802.11ah标准。不过直至今日,蜂巢式网络仍是已经布置并可随时待命的数据通信方案。

    主办 MWC大会、成员包括全球大多数蜂巢式网络营运商的欧洲移动通信产业组织GSMA,已经成立了一个嵌入式SIM卡工作小组,参与规格订定的营运商与系统开发商包括AT&T、中国移动(China Mobile)、中国联通(China Unicom)、Deutsche Telekom、Gemalto、Giesecke & Devrient、Morpho、NTT DOCOMO、Oberthur、Orange、Telecom Italia、Telefonica、Telenor以及Vodafone等等。

    基本上,各家网络营运商准备推出一种特殊应用的不可移除式SIM卡,直接在物联网(IoT)感测设备制造过程嵌入其中;然后这些SIM卡就能透过无线方式直接开通使用某个网络营运商的服务。而如果设备未来被移往他处或是客户想换营运商,也不必再更换里面的SIM卡。

   《国际电子商情》GSMA嵌入式SIM卡工作小组表示,GSMA新架构的订户经理机制,能透过远程开通SIM卡上的网络营运商凭证。


GSMA嵌入式SIM卡工作小组表示,GSMA新架构的订户经理机制,能透过远程开通SIM卡上的网络营运商凭证

    “估计到2020年,全球将有110亿台移动联网设备,其主要推手来自于M2M市场的进展;”GSMA技术长Alex Sinclair表示,要让M2M市场繁荣发展,有赖于一种全球共通的SIM卡开通方式以及管理架构;他预期,GSMA所订定的新规格将对M2M市场带来 明显的冲击,并有助于降低营运成本、扩大经济规模。

    嵌入式SIM卡的另一个优势是耐用;手机用的标准SIM卡设计只能耐受一定程度的环境条件,为此Giesecke & Devrient已经提供Verizon Wireless强固型的M2M应用嵌入式SIM卡,以因应更严苛的布建环境,如极端温度变化、震动与高湿度等,户外仪表、汽车、室外保全摄影机以及浮标等等。

    汽车制造商对其发展潜能也十分兴奋,高阶车厂如Audi、Mercedes Benz的部分车款已经内建了国际SIM卡,不过嵌入式SIM卡将会是适合各种车辆使用、具经济效益的解决方案。Audi联网计划经理Marcus Keith表示,若没有一个全球认可、标准化且通用的连接解决方案,汽车产业将会面临非必要的复杂性以及分散;嵌入式SIM卡能远程开通的功能,将为汽车业者带来受欢迎的效率与便利性。

    现在的IoT与M2M系统正在重整,好在未来容纳数十亿的联网设备;因为缺乏一个共同的连接性标准,每个产业都会需要一种尽可能简便、具经济效益的方式,让开发商、政府相关机构以及用户来链接设备。嵌入式SIM卡、低功耗Wi-Fi、ZigBee等方案仍将会在这个拥挤的市场上共存,哪种技术会胜出?当然是效益也更容易布置的那一个。

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

标签: Element14 e络盟 贸泽

相关阅读

·   台媒:半导体产业将迎来这个大商机... 2019-11-05

·   究竟是什么,让新品研发时间缩短一... 2019-11-05

·   MAX232cse芯片介绍 2019-10-22

·   高端数模转换芯片多少钱... 2019-10-17

·   国内电容器生产厂家排名... 2019-10-15

·   贴片排阻有方向及正负极吗... 2019-06-13

·   云汉芯城网站服务规则修订通知... 2019-05-23

·   耐磨热电阻基础知识解析... 2019-04-18

·   表面电阻率基础知识 2019-04-11

·   取样电阻有什么用 2019-04-11

·   什么是标准电阻 2019-04-10

·   铠装热电阻知识解析 2019-04-10

·   铜线电阻率信息大全 2019-04-09

·   方块电阻知识解析 2019-04-08

·   金属电阻率知识解析 2019-04-08

·   绝缘电阻测试仪有哪几种... 2019-04-04

·   色环电阻识别及精度 2019-04-04

不同意
同意并继续