详情页
首页>资料大全>企业资讯
苹果公司CEO库克发公开信承诺保护隐私 (1)
新浪手机    发表于   2014-09-19
  
苹果公司CEO库克发公开信承诺保护隐私

  新浪科技讯 9月18日早间消息,美国苹果公司今日推出关于用户隐私的专属网页(点击查看),包含其首席执行官蒂姆-库克关于保护用户隐私的承诺公开信以及从隐私保护、隐私管理、如何处理来自政府的信息请求三个角度详细解释了苹果如何保护用户的隐私。

  蒂姆-库克的公开信的主要内容包括:1.安全和隐私是苹果设计所有硬件、软件和服务的基础;2.苹果的商业模式是销售产品而非从用户信息获利;3.苹果从未与任何国家的任何政府机构建立过“后门”。也从不开放服务器,并且永远不会。

  内置隐私保护功能:

  苹果公布了对保护用户隐私做出的具体工作,首先是内置隐私保护功能。例如iMessage和FaceTime的数据是在设备上加密的,只能通过用户的密码访问,在设备之间传输时苹果也无法解密,并且用户可以关闭iCloud的iMessage和短信息备份功能,也不会再任何服务器上存储FaceTime通话记录。iCloud内容在传输过程中都经过加密,在大多数情况下,存储时也经过加密。

  在iOS 8新增的健康应用里,苹果禁止各种支持健康功能的应用将健康数据出售或共享到广告平台、数据中间商或信息经销商。健康应用中的个人数据使用以个人密码保护的密钥进行加密,除非你选择备份或授权第三方应用进行访问,否则这些数据只会存放在你的设备上。当你确定选择通过iCloud备份健康数据时,无论是在传输过程中,还是存放在服务器中,这些数据都会被加密。

  此外,iOS 8还新增了随机无线局域网Mac地址功能:在通常情况下,Wi-Fi热点通过扫描你的Mac地址就能追踪你的行动轨迹和行为活动进而可以精准地识别出你在网络中的设备。在iOS 8中,即当你在被动地接受无线局域网扫描时,苹果尝试实现设备Mac地址的随机化。由于你的Mac地址在未接入网络时出现变化,因此无法用它来对你进行持续追踪。苹果称这符合Apple在业内率先做出的废除性标识符的努力,也是iOS设备所具有的独特功能。

  帮助用户管理隐私:

  苹果建议选择具有性的高强度密码来保护iCloud帐户和用户使用的其它所有在线帐户,并建议了高强度密码的规则以及提醒用户的密码保护问题需要不易被猜到。启用两步式验证可为用户的iCloud帐户及储存于其中的信息提供又一层保护(在七月,苹果Apple ID两步式验证服务扩展至59个国家,其中也包括了中国),苹果还提醒用户谨防钓鱼欺诈。此外还提醒用户使用“查找我的iPhone等”功能,这样“激活锁”可以防止他人未经你的许可激活你丢失的iOS设备。

  在定位数据方面,苹果再次强调了iOS的“常去地点”信息只保留在设备上,不会发送给苹果或备份到iTunes和iCloud中。任何应用需要使用用户的定位信息前,都会先征求用户的许可。苹果提醒用户需要注意控制与App共享的数据,第三方应用需要访问数据时iOS会提示用户,并且即使用户已经授权访问权限,之后也可以随时取消。

  如何处理来自政府的信息请求:

  苹果还提到了不会因为来自各国政府的信息请求而动摇,如果苹果收到来自执法机构的信息请求,例如“设备信息”和“账户信息”,其法务部门会认真审核每项请求,确保请求符合法律流程和持有调查函,对于接到的需要提供用户信息的要求,会在法律允许的范围内尽可能保持透明。

  如果一个设备运行的是iOS 8,照片、信息(包括附件)、电子邮件、通讯录、通话历史记录、iTunes内容、备忘录和提醒事项等个人数据受到密码保护,苹果无法绕过用户的密码,无法访问相关数据,因此即便政府已经掌握了这个设备,并下令提取数据,苹果也无法在技术上实现这样的要求。

  近期关于苹果用户隐私的新闻汇总:

  今年9月3日,苹果公司周二对名人iCloud账号被黑事件作出了回应,称苹果系统未遭入侵。这一事件导致多名好莱坞女星的艳照外泄。

  苹果公司发表声明称:“我们想要为某些名人照片被盗相关调查提供更新。当得知被盗事件后,我们感到十分愤怒,马上派出苹果公司的工程师去查明原因。用户隐私权和安全性对我们来说是至关重要的。在经过40余个小时的调查后,我们发现某些名人账号遭到了针对用户名、密码和安全问题的定向攻击,这在网上已变得非常普遍。我们调查的所有案例都并非由于iCloud或Find My iPhone等苹果公司的系统遭到了入侵。我们正在继续与执法机关合作,以帮助其找到相关犯罪分子。”

  7月25日,路透社报道了苹果公司iPhone可被通过“未公开”的技术获取用户个人信息。之后苹果发声明称这只是iPhone的“诊断功能”,而苹果官网“关于诊断功能的说明”早已刊登,并非“未公开”。

  在今年7月12日,苹果公司在官方网站发表“关于你定位信息的隐私”声明,回应中央电视台报道称“iPhone记录用户常去地点及第三方应用收集用户位置信息”,声明中称,苹果一直坚持保护所有用户隐私:1、"常去地点" 仅存储于每个用户个人的iOS设备上,并且进行了加密;苹果没有将其存储在服务器上,也不会泄露;2、用户能够自主控制定位数据的收集和使用;3、iPhone搜集附近Wi-Fi信息为了更快地定位用户位置;4、苹果从未与任何国家的任何政府机构就任何产品或服务建立过所谓的 "后门"。(文:臧智渊)

  附:《Tim Cook阐述Apple对个人隐私的承诺》全文

[1] [2]

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、OnlinecomponentsMaster等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

标签: Onlinecomponents Master 安富利

相关阅读

·   台媒:半导体产业将迎来这个大商机... 2019-11-05

·   究竟是什么,让新品研发时间缩短一... 2019-11-05

·   MAX232cse芯片介绍 2019-10-22

·   高端数模转换芯片多少钱... 2019-10-17

·   国内电容器生产厂家排名... 2019-10-15

·   贴片排阻有方向及正负极吗... 2019-06-13

·   云汉芯城网站服务规则修订通知... 2019-05-23

·   耐磨热电阻基础知识解析... 2019-04-18

·   表面电阻率基础知识 2019-04-11

·   取样电阻有什么用 2019-04-11

·   什么是标准电阻 2019-04-10

·   铠装热电阻知识解析 2019-04-10

·   铜线电阻率信息大全 2019-04-09

·   方块电阻知识解析 2019-04-08

·   金属电阻率知识解析 2019-04-08

·   绝缘电阻测试仪有哪几种... 2019-04-04

·   色环电阻识别及精度 2019-04-04

不同意
同意并继续