世界部手机
许多科技、工程都是因为战争而来,在次世界大战期间,德军士兵在防空洞使用的野战电话,也可以被称之为手机的前身,野战电话虽然名义上还叫电话,但却加入了无线通信技术,使其可以在信号所覆盖区域,任意地点进行使用,而这种手机的前身,也就是野战电话,在一战期间,主要用于协调军事行动。
早在40年代就出现了。当时,是美国的通讯公司贝尔实验室开始试制的。1946年,贝尔实验室造出了部所谓的移动通讯电话。但是,由于体积太大,研究人员只能把它放在实验室的架子上,慢慢人们就淡忘了。
在1957年,苏联杰出的工程师列昂尼德。库普里扬诺维奇发明了ЛК-1型移动电话。1958年,他已对自己的移动电话做了进一步改进。设备重 量从3公斤减轻至500克(含电池重量),外形精简至两个香烟盒大小,可向城市里的任何地方进行拨打,可接通任意一个固定电话。到60年中期,库普里扬诺 维奇的移动电话已能够在200公里范围内有效工作。
1958年,苏联开始研制世界上套全自动移动电话通讯系统“阿尔泰”(Алтай)。1959年,性能杰出的“阿尔泰”系统在布鲁塞尔世博会上获得金奖。
款民用手机
1973年4月3日,美国大城市纽约一条人行道上,一名工程师用手持电话拨出个电话,那是全球次手机通话。当时摩托罗拉高级工程师马丁·库珀(Martin Cooper)打给了竞争公司的同行美国电报话务公司的主管。
在长达10年的开发工作,耗资1亿美元后,1983年10月13日,Ameritech公司的高管鲍伯-巴内特把车停在了芝加哥Soldier Field体育场外,拨通了美国有史以来个商用手机电话,它的型号为DynaTAC 8000X,由摩托罗拉生产,重2磅,通话时间半个小时,其销售价格为3995美元,是名符其实的贵砖头,这也就是我们常说的“大哥大”的雏形。
款进入中国市场的手机
款手机进入中国市场是在1987年,其型号为摩托罗拉3200,当时的造型设计和DynaTAC 8000X基本已知,而这也就是当时非常流行的“大哥大”,在必要的场合,甚至还可以作为武器使用。
款彩屏手机
现在的手机早就全是彩屏手机了,并且都已经发展到1600万色的地步,如此屏幕在以前可能都是人们的幻想,而把这种幻想向我们展现的确是这款爱立信的T68。
T68是爱立信推出的后一款手机,同时也是一款定位于高端的手机,这款手机的广告语同样惊人“精彩画面,手中重现”,该机采用了一块儿256色的彩色屏幕,从而顶替了以前黑白屏幕的单一,而且,也是它让我们知道了手机屏幕原来也能是彩色的。
款智能手机
1999年岁末,摩托罗拉推出了一款名为天拓A6188的手机,这款A6188采用了摩托罗拉公司自主研发的龙珠(Dragon ball EZ)16MHz CPU,支持WAP1.1无线上网,采用了PPSM (Personal Portable Systems Manager)操作系统。
A6188一经推出,便成为了高端商务人士的,至今我们还能偶尔看到这款开辟一个时代的传奇手机。同时,这跨手机也是全球部具有触摸屏的手机,它同时也是部中文手写识别输入的手机。
ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。