在iOS 8正式版之前,我也尝试过各种beta版的iOS 8系统,不过都是有这样和那样的小Bug,为了不影响正常使用,不得不再次升级回iOS 7。而对于全新的iOS 8正式版,刷入后的感觉:“快了、真快了”,不这是否是刷机错觉症或是怎样,至少在桌面滑动的那一刻真的感觉到顺滑了(相比iOS 8的Beta版)。现在就跟大家分享一下我的试用心得。
首先iOS 8的安装步骤:
配置要求
iOS 8支持iPhone 4S、iPad 2、iPod touch第五代及以后的设备。
具体支持设备清单:
iPhone 5、iPhone 5c、iPhone 5s、iPhone 4s;iPhone4不支持
iPod touch 5;
iPad 2、iPad 3、iPad 4、iPad Air、iPad mini、iPad mini 2。
iOS 8的正式版不需要开发者帐号、密码即可安装
一、未越狱的手机,如当前系统版本为iOS 7.1.2,那直接点击关于手机---系统更新,根据推送升级的通知点击安装即可,无需过多操作。(手机端要求低5.7GB的空闲,如不能满足该空间则 无法升级。)更新文件的大小视原手机系统版本而文件大小不同,可能会出现900MB-2GB左右的更新文件,无需担心升级即可。
二、已越狱的手机,无论iPhone5s或iPhone4s,都要进行恢复初始固件或重刷iOS 7.1.2固件方可升级。根据手机型号下载对应的iOS 8,升级即可,具体升级教程如下。
二、运行iTunes并连接设备,如提示iTunes并非版先将iTunes升级版后,点击右上角的“iPhone”进入详细预览界面。
三、为防止数据丢失或意外发生,已越狱的用户在升级iOS 8版之前要备份手机的重要资料。
四、然后按住键盘上的shift键(mac系统用户按住option键点选鼠标),同时鼠标点击iTunes上的“更新”按钮,点选已经下载好的iOS 8版本后固件进行升级。
此处要注意选择“恢复”而不是“更新”,越狱用户点此升级后会清空所有资料,所以一定要提前做好数据备份!!!
五、等待升级完成,10分钟左右。此时成功升级至 iOS 8!
虽然iOS 8已经推送了正式版本,不过在部分软件或系统兼容性问题要耐心等待后续的完善和改进,除了苹果自身外,更多是软件开发者们进行及时的更新和升级。
系统反应更快 越狱的理由越来越少了
刷入iOS 8后直观的感受就是更快了,相比较iOS 7中系统的“拖拉感”而言,iOS 8优化了不少,无论是桌面滑动还是系统级的应用反应速度都有很大程度上的改进。而对于我来说,在iOS 7.1.2系统时都必须要借助越狱后才能实现一些我个人需求的功能,而在刷了iOS 8后,我发现我对越狱的欲望越来越小了。废话不多说,直接进入体验环节。
我对iOS 8的整体感受就是一点,是迄今为止好用的iOS系统。主要表现在:更开放、更便捷、更流畅、更易用。细节方面,比如某某字体的像素增加了多少、图标进行了替换这些不做阐述,就以直观的功能改进体验为主。
应用商店支持第三方输入法下载:
我想许多人和我一样,越狱的个理由就是迫切的需要第三方输入法,比如:百度输入法。虽然国行或港版已经自带九宫格输入法,但对于本土化来说相比百度 还是要差一些,尤其是非国行和港版精简了九宫格输入法,所以这更是越狱的重要理由。iOS 8正式版这个问题完美解决了。