详情页
首页>资料大全>企业资讯
联想推出行业规则颠覆者ZUK Z2 Pro
中电网    发表于   2016-04-27

联想于2016年4月21日推出了新的旗舰智能手机 ZUK Z2 Pro,工艺上实现了9大行业。除了一众其它纪录之外,Z2 Pro 还是首个完全激发高通骁龙 (Qualcomm Snapdragon) 820芯片并集成10个专业传感器的智能手机。

作为的安卓 (Android) 旗舰手机,联想 ZUK Z2 Pro 创造了9大世界纪录。该安卓旗舰手机在以下方面做到了全球:

100%激发骁龙820的性能;

集成10大专业传感器;

支持心率、血氧和紫外线检测;

采用真3D 玻璃机身;

能用心跳拍照;

支持湿手指纹解锁;

全球驻网速度快;

支持 iCloud 同步;

支持无网购买境外漫游服务。

首次100%激发骁龙820的性能

Z2 Pro 配备骁龙820芯片,定义 SPU (Sensor Processing Unit) 理念,并基于 CPU+GPU+SPU 三体处理器架构深度开发,是全球首款100%激发骁龙820平台潜能的智能手机。

Z2 Pro 配备10大专业传感器和 SPU,能够以数据感知真实世界。ZUK 还开发了“U健康”(U-health) 应用,使其成为一款真正懂运动的旗舰手机,它不仅能够监控与分析,还能够提供专业建议。

首款真 3D 玻璃机身采用 RollCage 减震 设计

联想 ZUK Z2 Pro 是首款采用真3D 玻璃机身的旗舰手机,与2.5D 玻璃机身的区别在于符合人体工学的弧度,并带来握持感。特有的 RollCage 减震设计结合拱桥造型与厚度均匀的3D 玻璃,可有效提升抗压性能以及程度地保护手机安全。

5.2 英寸 Super AMOLED 屏幕,全球窄 边框

联想 ZUK Z2 Pro 采用三星 (Samsung) 一代5.2英寸1080P全高清 Super AMOLED 屏幕,低亮度只有1 nit,而亮度可达500 nit。特别值得一提的是,Z2 Pro 的屏幕黑边仅有0.05 mm,几乎看不见,总边框宽度仅为1.41 mm,创下行业新纪录。

大光圈 + 大像素 + 双重防抖,支持 PDAF+CAF 双模式 对焦

联想 ZUK Z2 Pro 是全球首批采用F1.8大光圈、1.34 微米 大像素和双重防抖的手机之一,支持PDAF+CAF 双模式对焦,在极速对焦、夜拍和运动拍摄等方面均有出色的效果。该手机支持4K 视频拍摄,并且首次在手机中实现了960 fps 超高速拍摄。

首款支持湿手指 纹解锁的手机

ZUK 备受赞誉的 U-Touch 功能将安卓手机传统的返回、主页、多任务三个按键合而为一,其将这一功能进行了进一步优化升级,推出 ZUI OS 2.0,用户可定制不同的按键手势。

Z2 Pro 指纹解锁仅需0.1秒,是目前市场上指纹解锁速度快的手机。它还是首款支持湿手指纹解锁的手机。

首款支持 iCloud 同步的安卓手机

Z2 Pro 首次打通了安卓与 iOS 两大生态系统。特别值得一提的是,用户可通过 ZUI 系统登录 iCloud 账号实现与 iPhone 资料同步,以及联系人同步。

支持境外无网 购买数据漫游


联想 ZUK Z2 Pro 采用7模23频设计,支持 VoLTE 4G 语音通话技术。通过其解决方案,Z2 Pro 可实现全球快驻网与联系速度。此外,通过 Z2 Pro 的内置数据漫游功能,用户可在80多个国家和地区享有数据漫游。该手机还支持无网购买数据漫游服务。

尊享版售价为2699元

联想 ZUK Z2 Pro 提供尊享版和旗舰版,内存容量分别为128G 和64G,有钛晶黑和陶瓷白两色可供选择。其中尊享版配备6GB RAM + 128GB ROM 的内存组合,售价为2699元(约415美元);旗舰版则配备4GB RAM + 64GB ROM 的内存组合。

预购活动将于5月10日在 ZUK 的官网启动。

标签: 联想 VoLTE 4G 语音通话技术 智能手机