详情页
首页>资料大全>企业资讯
全球首款安全易用便携式无人机Hover Camera
中电网    发表于   2016-04-27

美国西部时间2016年4月26日,北京零零无限科技有限公司(后简称“零零无限”)宣布已获得总额为2500万美元的融资,其中A轮融资2300万美元。零零无限是一家极具前瞻性的,致力于研发未来消费级智能飞行机器人的科技公司。与此同时,零零无限还发布了其款产品 -- 全球首部真正意义上的安全易用便携式无人机Hover Camera,它的面世让消费者可以毫不费力地以全新的视角去拍摄精彩瞬间。

无论是空中抓拍家庭聚会的欢乐时光,还是捕捉篮球场上的一次完美扣篮,亦或是记录婚礼红毯上的感人时刻,借助Qualcomm® Snapdragon Flight ™无人机平台所开发的嵌入式人工智能技术都能够使Hover Camera感知周围环境,让拍摄各类场景成为可能。

Hover Camera采用了碳纤维外壳以及创新性的可折叠式设计,大大增强了产品的安全性和便携性。无需费力学习或组装,只要展开机翼并开机,Hover Camera便会从你的指尖稳稳起飞,以独特视角拍摄你心仪的视频或照片。

全球首款安全易用便携式无人机Hover Camera

Hover Camera主要功能 :

1300万像素照片拍摄及4K视频录制:用栩栩如生的高清画质重现美好瞬间

人脸及人形追踪:即使在运动中,也能保持你是画面中的主角

电子稳像:使用独有的智能电子稳像算法程度的稳定画面,保证拍摄品质

指尖放飞:在你放手的一瞬间,Hover Camera会稳定地悬停在空中,让你快速便捷地开始拍摄

抛飞:将Hover Camera抛向空中,它会自动保持平衡并调整拍摄角度

轻巧便携:238克的重量和小巧的机身让你随身携带更轻松

360度全景拍摄:Hover Camera可在固定位置旋转拍摄360度全景视频

自主定位:利用声纳和底置摄像头实现主动定位,即便是在起风的时候,Hover Camera也可以悬停在指定位置进行拍摄

Hover Camera利用了专为无人机应用设计的无人机开发平台 -- Snapdragon Flight。该平台基于强大的高通骁龙TM801 2.3GHz四核处理器,具有GPS、4K视频拍摄和强大的连接性能,以尖端的移动技术帮助打造全新类别的消费级无人机。

零零无限运用自主开发的嵌入式人工智能技术,在极为紧凑的主板上高速运行先进的AI算法,这便是Hover Camera能够同时兼具小巧机身和强大功能的秘诀。与其他无人机相比,Hover Camera并没有使用GPS,而是运用突破性的计算机视觉技术,使其自主感知、分析周围环境,从而调整方位及时有效的捕捉被摄主体。

主要技术

SLAM(即时定位与地图构建):通过感知自身周围环境来构建3D增量式地图,从而实现自主定位和导航。

4K视频编码:让Hover Camera能进行4K摄制

光流:通过一个底置摄像头来实现稳定悬停和飞行

EIS(电子稳像):利用电子稳像技术稳定照片和视频, 纠正由于相机抖动造成的画面质量问题

人脸和人形追踪:通过追踪人脸和人形锁定被摄主体

独有的飞控算法:采用自主研发的算法实现更高性能的传感器融合及飞行控制

Hover Camera 由富士康科技集团生产制造,此项合作确保了零零无限对于消费机无人机的量产能力。

标签: Hover Camera 无人机