Altera公司近日宣布,其Arria V FPGA满足了杜比实验室超高清(UHD)显示创新的Dolby Vision图像处理技术的高性能需求。杜比视觉的价值定位是为电视显示提供完全不同的视觉体验,支持内容开发人员和电视制造商进一步提高亮度,而深色颜色会更深、更细微,覆盖调色板的所有颜色。杜比实验室报告说,杜比视觉提供的信号要比目前的电视亮40倍,而对比度高1,000倍。
据杜比实验室消费类成像业务副总裁Roland Vlaicu,“利用Altera FPGA提供的处理和压缩功能,杜比视觉突破了以前的技术限制,不再要求修改视频内容才能进行传输。采用杜比视觉,制片人和开发团队可以自由的使用所有颜色,获得峰值亮度和深度对比,实现更好的视觉体验”。
Altera消费类业务部资深总监David Gamba评论说:“设备制造商必须要满足新的复杂的4K、8K、H.265/HEVC和互联标准,而FPGA可编程能力支持他们更迅速的完成设计,尽快将产品推向市场。杜比作为创新技术,其工作展示了Altera FPGA和SoC快速算法处理所带来的价值,在市场上实现了突破性的创新设计”。
多家电视制造商已经与杜比和Altera公司签订解决方案合同。