战略:聚焦ICT领域
何达炳介绍,华为聚焦于ICT(是将信息技术与通信技术相融合而形成的一个新的概念)领域,何达炳所领导的企业BG Marketing 与解决方案销售部下设多个部门,其中电力行业是华为关注的重点之一。
华为在电力行业和其他B2B行业采取的战略是做好底层,将IT与CT融合在一起,结合行业特点提供完整的解决方案。“华为实行的是管道战略。”何达炳介绍,华为为整个行业的信息流提供的是完整的管道体系。
首先是将行业设备加上IP网络传输,从而使得运行信息可以被收集、被整理,形成巨大的信息洪流,“你可以把它理解为长江干流。”何达炳说,这些信息将会上传到数据中心,“数据中心可以理解为是一个湖泊。”
华为聚焦在将设备运行信息数据化的底层,进而根据不同行业的特性与合作伙伴共同创新ICT解决方案。何达炳一直在强调华为的合作方式:联合创新。
方向:智能电网大势所趋
对于电力行业,何达炳坚信智能电网是未来的大势所趋,而可再生能源是推动传统电网向智能电网转型的重要原动力。
学发电专业出身的何达炳对电力行业的转型有着十分深刻的认识,他认为传统的集中式、大容量、可计划的发电方式正在受到清洁化、不稳定、灵活可调节、分布式的发电方式冲击。“以前的结构是电厂尽可能集中、大容量。我念书的时候装机容量从30万千瓦变成60万千瓦,后来又变成90万千瓦,这种集中式大容量的电厂发出来的电,通过电网输配电送到千家万户使用,它是单向的。”
而现在随着风电、光伏等可再生能源的兴起,对电网的稳定性、可调性提高了要求。“比如太阳能,发生了日全食,那一阵儿对整个太阳能的发电影响极大,太阳遮住了,发电量迅速锐减到零,过了15分钟太阳出来了,发电量迅速上涨到很高,对电网的冲击很大。”何达炳说。
但可再生能源由于具有清洁、靠近用户侧的优势,未来前景广阔,如何解决其先天的不稳定劣势,这就需要可再生能源发电变得更加“智慧”,何达炳认为,可再生能源是推动传统电网向智能电网迁移的重要原动力之一。
“由于它的不稳定性,恰恰是需要通过智能手段,特别是通过信息化、IT的技术、大数据分析等实现预测功能。”何达炳说,“我来预测明天、后天的天气会怎么样,在此基础上,我就会对能源的输出有提前预判。”
一旦电力变得“智慧”了,电价就可以根据未来的天气做出调整,人们的很多生活方式都会受到影响。“今天你要把你的电动汽车充电,可能是一度五毛钱,我预测五天以后是阴天,太阳能少了,那时候你充可能一度电一块钱。”何达炳认为,智能电网影响的是整个产业链,无论是发电端,还是输配电环节,一直到终的售电用电环节都会有深刻的变化。
手段:IT与电力的深度融合
要让能源变得更加智慧,自然少不了IT技术的帮助。“电力和IT,也就是信息系统,会深度融合到一起。以前IT技术对电网来说是起支撑作用,但到了智能电网阶段,IT是真正实现智能电网的驱动力,是深度融合的,不可分割的,这是非常重要的一个变化。ICT的信息系统技术架构对整个智能电网的构成是基础性的,这对我们来讲是很大的机会。”何达炳说。
在何达炳看来,更美好的智能电网,是一个将用户、电力、设备紧密联接在一起的电网,是一个无时不在、无处不在、无瓦不用的全联接电网。
而这样的美好图景未来将与移动化、大数据、云计算、物联网等新概念结合在一起,巨大的革新需要众多企业参与其中,华为继续采用“联合创新”的方式,选择多家合作伙伴共同掘金智能电网。
“智能电网这样一个大的课题,它对电网、电厂、设备供应商都提出了新的挑战,需要大家联合联合创新。”何达炳说。
近年来,华为与南瑞科技、北京四方、东方电子、积成电子、施耐德、阿尔斯通等国内外知名电力解决方案提供商建立了合作关系。截至目前,华为产品和解决方案已经广泛应用于全球160多个电力客户。
在欧洲,华为为德国某大型电力公司打造面向未来的电力骨干网;在拉美,华为为巴西COPEL建设高效电力传输通信方案并带来高值回报;在非洲,华为为尼日利亚KANO提供先进的AMI方案实现智能计量,降低线损;在中国,华为为南方电网部署全球首个eLTE电力无线专网,为配电自动化的规模推广找到了快捷之路;同时华为的IT与统一通讯解决方案还帮助中国国家电网提升信息化与管理水平,节约运营成本。