详情页
首页>资料大全>企业资讯
iPhone SE大受欢迎背后:高价的卖不出去了?
腾讯科技    发表于   2016-06-22

野村证券周二发布研究报告称,苹果的低价格iPhone SE智能手机似乎对该公司包括iPhone 6S等在内的价格更加昂贵的高端iPhone销量产生了消极影响。

野村证券的分析师杰弗里·克沃尔(Jeffrey Kvaal)在上述研究报告中声称,苹果从3月31日开始销售iPhone SE手机,起步价为399美元。这款手机的销量一直好于预期,以致于苹果一度供货不足,无法满足市场对iPhone SE的需求量。不过,苹果似乎在本月底能够实现iPhone SE的供求平衡。

克沃尔还表示,“iPhone SE手机的长期畅销也表明了这款手机挤压了6S等高端手机在发达市场的销量。我们认为,iPhone SE手机也收到了中国市场的欢迎。”

克沃尔还称,iPhone SE的强劲销量的确有助于苹果公司掩饰该公司旗舰式智能手机销量下滑的不利窘境。不过,克沃尔也在上述报告中指出,业界普遍预计,在截至9月24日的第四财季期间,iPhone销量“似乎会过于乐观”.

克沃尔预计,苹果第三财季和第四财季都将销售4200万部iPhone手机,即同比将分别下滑12%和13%。除此之外,克沃尔还预计苹果在截至12月底的这一财季中(即苹果的2017财年财季)的iPhone销量将达到7000万部。业界普遍认为,苹果将在接下来的财季中推出传闻已久的 iPhone 7手机。华尔街普遍认为,苹果2017财年财季的iPhone销量将达到7500万部,略高于2016财年财季的7480万部。

此前的财报显示,在截至今年3月26日的2016财年第二财季,苹果的iPhone销量遭遇了史上的首次下滑,销量同比下滑16%,至5120万部。

在周二的美国股市常规交易午盘期间,苹果股价一度涨超1%,达到近96美元。今年以来,受iPhone销量受挫的拖累,苹果股价已经下跌了8.5%之多。

标签: iPhone SE 苹果 iPhone 6s

相关阅读

·   台媒:半导体产业将迎来这个大商机... 2019-11-05

·   究竟是什么,让新品研发时间缩短一... 2019-11-05

·   MAX232cse芯片介绍 2019-10-22

·   高端数模转换芯片多少钱... 2019-10-17

·   国内电容器生产厂家排名... 2019-10-15

·   贴片排阻有方向及正负极吗... 2019-06-13

·   云汉芯城网站服务规则修订通知... 2019-05-23

·   耐磨热电阻基础知识解析... 2019-04-18

·   表面电阻率基础知识 2019-04-11

·   取样电阻有什么用 2019-04-11

·   什么是标准电阻 2019-04-10

·   铠装热电阻知识解析 2019-04-10

·   铜线电阻率信息大全 2019-04-09

·   方块电阻知识解析 2019-04-08

·   金属电阻率知识解析 2019-04-08

·   绝缘电阻测试仪有哪几种... 2019-04-04

·   色环电阻识别及精度 2019-04-04

不同意
同意并继续