详情页
首页>资料大全>企业资讯
夏天来了别让手机发“高烧”,避免自燃有妙招
网易手机    发表于   2016-06-22

随着全国入夏,一个偶在夏季发生的现象-自燃回归到了人们的视野。而这种自燃的现象也发生在手机界,不管是手机本身,还是手机配件,都发生过自燃现象。

近日,一李姓先生反映,他正在工作时突然感觉大腿上发烫,伸手一摸才发现,装在裤子口袋里的手机发热后居然发生了自燃。他急忙把手机从裤袋里拿出来,即使这样,他的裤子也被烧糊了一片,好在及时将手机拿出,腿上的皮肤还没被灼伤。

李先生说,他的手机是一部国产品牌手机,是一年前花了2000多元买的,现在已经找不到购买时的发票了。手机刚买回来的时候用起来还不错,只是平时充电或者通话时间过长会有发热现象,如果停用一会儿就会恢复正常。这次自己刚和一个客户通过电话,通话时他已经感觉到手机发热,所以没说太久就把电话挂掉了,顺手就将手机装在了裤子口袋里,没想到手机竟然莫名其妙地自燃了。

那手机自燃究竟是怎么发生的,我们要如何有效避免手机自燃呢?

首先,自燃是什么?

自燃是指可燃物在空气中没有外来火源的作用,靠自热或外热而发生燃烧的现象。

根据热源的不同,物质自燃分为自热自燃和受热自燃两种。由于外来热源的作用而发生的自燃叫做受热自燃;某些可燃物质在没有外来热源作用的情况下,由于其本身内部进行的生物、物理或化学过程而产生热,这些热在条件适合时足以使物质自动燃烧起来,这叫做本身自燃。

受热自燃是可燃物被外部热源间接加热其达到一定温度时,未与明火直接接触就发生燃烧,这种现象叫做受热自燃。比如可燃物靠近高温物体时,有可能被加热到一定温度被“烤”着火;在熬炼(熬油、熬沥青等)或热处理过程中,受热介质因达到一定温度而着火,都属于受热自燃现象。

本身自燃是可燃物在没有外部热源直接作用的情况下,由于其内部的物理作用(如吸附、辐射等)、化学作用(如氧化、分解、聚合等)或生物作用(如发酵、细菌腐败等)而发热,热量积聚导致升温,当可燃物达到一定温度时,未与明火直接接触而发生燃烧,这种现象叫做本身自燃。比如煤堆、干草堆、赛璐珞、堆积的油纸油布、黄磷等的自燃都属于本身自燃现象。

受热自燃和本身自燃都是可燃物在不接触明火的情况下“自动”发生的燃烧。它们的区别在于导致可燃物升温的热源不同,引起受热自燃的是外部热源,而引起本身自燃的热源来自可燃物内部。

在通常条件下,一般可燃物质和空气接触都会发生缓慢的氧化过程,但速度很慢,析出的热量也很少,同时不断向四周环境散热,不能像燃烧那样发出光。如果温度升高或其他条件改变,氧化过程就会加快,析出的热量增多,不能全部散发掉就积累起来,使温度逐步升高。当到达这种物质燃烧的低温度也就是该物质的着火点时,就会自行燃烧起来,这就是自燃。使某种物质受热发生自燃的低温度就是该物质的自燃温度。

手机的自燃又是什么造成的?

而手机的自燃跟受热自燃和本身自燃都有关系。夏天造成了受热自燃,而手机电池有可能会造成本身自燃。

现在大部分手机使用的都是锂电池,而锂是化学周期表上直径小也活泼的金属,体积小所以容量密度高。但锂的化学特性太活泼,锂金属暴露在空气中时,会与氧气产生激烈的氧化反应而爆炸。为了提升安全性及电压,科学家们发明了用石墨及钴酸锂等材料来储存锂。

这些材料的分子结构,形成了纳米等级的细小储存格子,可用来储存锂原子。这样一来,即使是电池外壳破裂,氧气进入,也会因氧分子太大,进不了这些细小的储存格,使得锂原子不会与氧气接触而避免爆炸。

锂离子电池充电时,正极的锂原子会失去电子成为锂离子。锂离子经由电解液(或者聚合物)游到负极去,进入负极的储存格,并获得一个电子,还原为锂原子。放电时,整个程序倒过来。电池内会再加上一种拥有众多细孔的隔膜纸,来防止短路。好的隔膜纸还可以在电池温度过高时,自动关闭细孔,让锂离子无法穿越,防止危险发生。

但是在实际使用中,发生外部短路时,电池温度会急剧升高造成电解液汽化,把电池外壳涨破,锂遇到空气中的氧气起火燃烧。 如果没有发生外部短路,但是电池在制造的时候不够精细,有小杂质刺透隔膜纸,造成内部短路,问题严重的时候,也会出现起火爆炸。

还有一种情况,是过充。在过充情况下,负极会产生很多针状锂金属结晶,这些结晶也会刺破隔膜纸,造成内部短路,从而起火爆炸。此外,高温、撞击、刺破都有可能破坏隔膜,甚至让锂直接接触空气中的氧气起火爆炸。而这里提到的高温,就跟夏天气温过高有关系。

需要指出的是,在内部短路的情况下,问题往往是突然发生的。你昨天晚上不小心过充了,内部发生短路,但是电池的热量在慢慢积累。等到你第二天中午把手机放在兜里面,热量积累到一定程度,短路更加严重,才会造成手机起火或者爆炸,之前没有任何预警。

如何有效避免手机自燃?

,手机过热的时候,好立刻停止使用,退出正在运行的所有程序,一段时间后手机自然就会降温;第二,手机温度过高的时候,还可以采用冷降温的方式,比如用沾了凉水的湿毛巾擦拭一下底壳或者放在通风的地方吹吹风;第三,夏季天气炎热,要避免在高温的环境下过度使用手机;第四,避免过充,充电一定要在充满后及时将手机充电线拔下来,不要放任不管(也可以选择防过充的充电底座)。

标签: 手机 自燃 锂电池

相关阅读

·   台媒:半导体产业将迎来这个大商机... 2019-11-05

·   究竟是什么,让新品研发时间缩短一... 2019-11-05

·   MAX232cse芯片介绍 2019-10-22

·   高端数模转换芯片多少钱... 2019-10-17

·   国内电容器生产厂家排名... 2019-10-15

·   贴片排阻有方向及正负极吗... 2019-06-13

·   云汉芯城网站服务规则修订通知... 2019-05-23

·   耐磨热电阻基础知识解析... 2019-04-18

·   表面电阻率基础知识 2019-04-11

·   取样电阻有什么用 2019-04-11

·   什么是标准电阻 2019-04-10

·   铠装热电阻知识解析 2019-04-10

·   铜线电阻率信息大全 2019-04-09

·   方块电阻知识解析 2019-04-08

·   金属电阻率知识解析 2019-04-08

·   绝缘电阻测试仪有哪几种... 2019-04-04

·   色环电阻识别及精度 2019-04-04

不同意
同意并继续