详情页
首页>资料大全>企业资讯
全球前十车用半导体厂商市占率排名:为啥变化这么大?
eettaiwan    发表于   2016-06-24

IHS指出,2015年全球汽车半导体市场达到了290亿美元,成长约0.2%。

根据市调公司IHS Technology的调查报告,2015年车用半导体市场由于受到币值波动影响,使得成长开始放缓,而大规模的整并行动也导致供应商排名重新洗牌。

IHS指出,去年全球汽车半导体市场达到了290亿美元,成长约0.2%。

根据报导,恩智浦半导体(NXP Semiconductors NV)由于收购飞思卡尔半导体(Freescale Semiconductor Inc.)使其达到1,180亿美元的销售额,从而跃居汽车晶片市场龙头宝座。根据IHS的资料,恩智浦的汽车半导体营收达到了42亿美元,大幅成长124%,在整体汽车半导体市场占约14.4%。

“恩智浦收购飞思卡尔为汽车市场创造出一家强大的竞争对手,”IHS汽车半导体市场分析师Ahad Buksh表示。

Buksh指出,藉由i.MX处理器两位数成长的优势,恩智浦进一步强化其于车载资讯娱乐系统的强项。受惠于其汽车免钥匙进入(PKE)系统以及车载网路技术的渗透率增加,恩智浦的类比IC营收也有两位数的成长。

英飞凌科(Infineon Technologies)的排名也向上提升,IHS认为,这主要可归功于该公司以30亿美元收购国际整流器公司(International Rectifier;IR)。英飞凌在汽车半导体销售额的市占率约9.8%,挤下瑞萨科技(Renesas Electronics)在这一市场排名第二。

全球前十大车用半导体供应商市占率排名(单位:十亿美元)

瑞萨科技于2015年的汽车半导体销售额约占9.1%,下滑至排名第三,其后则是意法半导体(STMicroelectronics)和德州仪器(Texas Instruments)。

IHS指出,瑞萨科技由于连续三年受到美元对日圆汇率眨值而持续受挫。瑞萨科技主要的业务都来自于日本客户。因此,以美元来看,虽然瑞萨科技的汽车半导体营收下滑了12%,但以日圆来看,却有1%的成长。

标签: 半导体 恩智浦 汽车晶片

相关阅读

·   台媒:半导体产业将迎来这个大商机... 2019-11-05

·   究竟是什么,让新品研发时间缩短一... 2019-11-05

·   MAX232cse芯片介绍 2019-10-22

·   高端数模转换芯片多少钱... 2019-10-17

·   国内电容器生产厂家排名... 2019-10-15

·   贴片排阻有方向及正负极吗... 2019-06-13

·   云汉芯城网站服务规则修订通知... 2019-05-23

·   耐磨热电阻基础知识解析... 2019-04-18

·   表面电阻率基础知识 2019-04-11

·   取样电阻有什么用 2019-04-11

·   什么是标准电阻 2019-04-10

·   铠装热电阻知识解析 2019-04-10

·   铜线电阻率信息大全 2019-04-09

·   方块电阻知识解析 2019-04-08

·   金属电阻率知识解析 2019-04-08

·   绝缘电阻测试仪有哪几种... 2019-04-04

·   色环电阻识别及精度 2019-04-04

不同意
同意并继续