详情页
首页>资料大全>企业资讯
联发科欲走访经济部:没有陆资怎么活?
经济日报    发表于   2016-06-24

联发科财务长顾大为表示,台湾半导体业者必须能与大陆合纵连横,才能在全球半导体业整并潮中保持竞争力。政策限制陆资投资台湾IC设计若是不松绑,等于自绑手脚,并阻断业者回台雇用IC设计人才。近期业者将拜会经济部,表达开放陆资参股IC设计业的心声。

顾大为形容,与大陆竞争就像和800磅的大猩猩竞争,“在策略上需有弹性,也就是说可以通行无阻,能跟任何人谈,可以拿钱或股票来并购或合资”。他说,目前受限于台湾法令,无法站在同样的立足点竞争。

顾大为接受彭博资讯访问时说,若法令不松绑,联发科将陷于极不利劣势,尤其相较于高通和博通(Broadcom)为不利。联发科是台湾半导体产业协会(TSIA)一员。近协会将主办公共论坛,也可能未来几个月会见官员,讨论开放等相关问题。

顾大为表示,若是不松绑陆资参股IC设计业,会对台湾整体IC设计业发展不利。TSIA的IC设计产业策略委员会及理监事会以及竹科厂商同业公会,近期将做出决议,建议政府比照IC制造与封装测试业规定,允许个案申请陆资投资台湾IC设计业的提案。

顾大为以联发科发展车联网相关晶片为例,因为和大陆公司合资,即使联发科拥有90%股权,却不能回台雇用IC设计人员,这种法令不仅让公司的策略布局欠缺弹性,甚至阻断IC设计人员留在台湾的机会。

此外,原本外资公司在台湾雇用很多优秀的IC设计人才,一旦被大陆企业买走,也被这项法令限制,导致外商要结束台湾企业,或只能把公司转卖给其他台湾公司,等于把人才或市场向外推,令人相当忧心。

顾大为强调,联发科只是点出现行法规的盲点,希望法令能修正,让业者更有弹性。有关大陆紫光早先表示有意投资联发科,他说,受限于法令,尽管目前并无并购协商,但联发科愿与紫光集团谈合作。

联发科吁政府开放陆资投资我IC设计

官员:欢迎IC设计业者来沟通

市场传出,联发科董事长蔡明介、台湾半导体协会理事长卢超群有意拜访产业主管机关,向官员陈述IC设计开放陆资参股的必要性。经济部高层昨(23)日表示,目前没有收到消息,但按过去经验,不排除由经济部长李世光亲自接待。

官员说,若产业提出要求,产业主管机关为保持畅通沟通管道,当然表示欢迎,愿意听业者的心声,也相信这种沟通不是“施压”。预料将由李世光及分管工业的政务次长沈荣津、工业局相关官员出面接待。

标签: IC设计 联发科 半导体

相关阅读

·   台媒:半导体产业将迎来这个大商机... 2019-11-05

·   究竟是什么,让新品研发时间缩短一... 2019-11-05

·   MAX232cse芯片介绍 2019-10-22

·   高端数模转换芯片多少钱... 2019-10-17

·   国内电容器生产厂家排名... 2019-10-15

·   贴片排阻有方向及正负极吗... 2019-06-13

·   云汉芯城网站服务规则修订通知... 2019-05-23

·   耐磨热电阻基础知识解析... 2019-04-18

·   表面电阻率基础知识 2019-04-11

·   取样电阻有什么用 2019-04-11

·   什么是标准电阻 2019-04-10

·   铠装热电阻知识解析 2019-04-10

·   铜线电阻率信息大全 2019-04-09

·   方块电阻知识解析 2019-04-08

·   金属电阻率知识解析 2019-04-08

·   绝缘电阻测试仪有哪几种... 2019-04-04

·   色环电阻识别及精度 2019-04-04

不同意
同意并继续