详情页
首页>资料大全>企业资讯
德州仪器发布2015年企业公民报告 推动更美好的明天
与非网    发表于   2016-07-04

报告详述了TI在社会和环境领域的绩效与成就

德州仪器(TI)(NASDAQ: TXN)日前发布了其第十次年度企业公民报告(CCR),并概述了2015年TI在社会和环境领域的杰出绩效。

TI的董事长、总裁兼首席执行官Rich Templeton在报告的公开信中表示:“自TI成立85年以来,打造一个更加美好的未来是我们始终不渝的宗旨。多年来,我们通过与员工、客户、供应商以及所在社区的通力协作,致力于生产优秀的产品,持续改善公司的运营,激励下一代创新者并努力让每个人所生活和工作的世界变得更加美好。”

2015年,TI在社会和环境领域所取得的成就包括:

·年度总用水量减少12%。

·确保用于生产集成电路的金属100%属于经认证的无冲突矿产。

·99.9%的公司员工完成了道德与合规培训,包括年度行为准则与核心价值观课程。

·树立安全绩效典范——不仅是TI历史上的成绩,在整个行业中也首屈一指。

·全球志愿服务增加40%。

·公益捐赠和员工捐助增长至3,300万美元,其中的三分之二被用于教育事业。

自首次发布企业公民报告至今的10年间,TI在研发领域的投资总额已高达171亿美元,并取得了超过13,000项专利,始终保持着创新方面的地位。此外,通过从200mm到300mm的晶圆技术变更,TI在制造工艺上获得了史无前例的效率提升。全球范围内,TI在教育领域的投入已经超过2.5亿美元,致力于帮助更多的学生在科学、技术、工程和数学等领域中找到未来的发展方向。

在TI,企业社会责任是我们每个人每天都在履行的承诺。自进入中国三十年来,TI在帮助客户实现创新的同时,也将企业社会责任作为了公司的投入重点。至今,TI中国已与教育部签署了两个十年计划,并在中国的600多所大学建立了超过3,000个数字信号处理、模拟及微控制器实验室。同时,每年有来自8所中国高校的约300名学生获得贫困学生助学金补助,自2007年起,TI所提供的助学金总额已高达约1,000万人民币。为了支持中国中西部贫困地区学校信息化基础设施建设,缩小城乡数字化差距,TI还在中国建立了3所希望小学并捐赠了250间多媒体教室,TI的第4所希望小学也将于2016年在陕西省的陇县落成。此外,为了贯彻“回馈社区”的理念,TI还通过各式各样的志愿者活动,鼓励员工积极参与到植树节、关爱自闭症儿童等社区活动中。

“TI中国将继续在已经取得卓越成就的领域中发挥所长,并凭借创新精神帮助客户探索科技的无限可能。”德州仪器中国区总裁胡煜华表示,“我们的目标是成为客户、利益相关者、员工甚至是行业人员心目中秀的半导体公司,在恪守承诺的同时向着正确的发展方向迈进。”

本次发布的报告涵盖了业务实践、产品监管、环境责任、供应链评估、员工福利及社区改进等内容。

TI的报告以全球报告倡议组织 (GRI) 的G4可持续性报告指南作为核心标准。GRI是全球为广泛使用的可持续性报告撰写框架之一。

标签: 德州仪器 企业 公民

相关阅读

·   台媒:半导体产业将迎来这个大商机... 2019-11-05

·   究竟是什么,让新品研发时间缩短一... 2019-11-05

·   MAX232cse芯片介绍 2019-10-22

·   高端数模转换芯片多少钱... 2019-10-17

·   国内电容器生产厂家排名... 2019-10-15

·   贴片排阻有方向及正负极吗... 2019-06-13

·   云汉芯城网站服务规则修订通知... 2019-05-23

·   耐磨热电阻基础知识解析... 2019-04-18

·   表面电阻率基础知识 2019-04-11

·   取样电阻有什么用 2019-04-11

·   什么是标准电阻 2019-04-10

·   铠装热电阻知识解析 2019-04-10

·   铜线电阻率信息大全 2019-04-09

·   方块电阻知识解析 2019-04-08

·   金属电阻率知识解析 2019-04-08

·   绝缘电阻测试仪有哪几种... 2019-04-04

·   色环电阻识别及精度 2019-04-04

不同意
同意并继续