详情页
首页>资料大全>企业资讯
控制手机只需一个眼神,这技术当真这么牛?
新浪科技    发表于   2016-07-04

为了让眼球追踪技术的成本、体积和精确度足以适应智能手机的要求,一组研究人员正在利用众包模式收集目光信息,并借此训练智能手机实时识别目光方向。

美国麻省理工学院、乔治亚大学,以及德国马克斯·普朗克信息学研究所的研究人员正在共同从事这个项目。他们表示,该技术目前在智能手机上的精度已经可以达到大约1厘米,平板电脑的精度约为1.7厘米。

与智能手机屏幕的整体尺寸相比,这种精确度显然还不够。麻省理工学院研究生、该论文的联合作者艾迪特亚·考斯拉(Aditya Khosla)表示,这种精度目前还不足以应用于消费应用。

但他相信,随着数据的增多,系统精确度将会提升。倘若果真如此,眼球追踪技术将大范围普及,实用性也将大幅提升。眼球追踪技术的成本通常很高,而由于需要额外硬件的协助,因此很难添加到手机和平板电脑中。但这种方式的确可以在你玩游戏和使用智能手机时带来很大帮助。

研究人员开发了一款名为GazeCapture的iPhone应用,专门收集人们在实验室之外的不同环境中观看手机的方式。这款应用会在屏幕上展示一个颤动的小点,并借助前置摄像头记录用户的目光。为了确保用户集中注意力,他们还在小点里写上了“L”或“R”,并让用户通过点击屏幕左侧或右侧来作出响应。

GazeCapture的信息时候会用于训练一款名为iTracker的iPhone软件。用手机摄像头捕捉人脸图像,然后用软件识别出头部和眼球的位置及方向,以便确定用户的目光究竟看向屏幕的哪个位置。

考斯拉表示,目前约有1500人使用了GazeCapture应用。他预计,如果使用人数达到1万人,便可将iTracker的误差率控制在0.5厘米之内,足以应用在手机上。

考斯拉希望这项技术能够用于医疗诊断。有研究表明,可以通过眼球移动来诊断精神分裂和脑震荡等疾病。

专门研究眼球追踪的克莱姆森大学教授安德鲁·度霍斯基(Andrew Duchowski)认为,如果能在移动设备上实现不错的效果,iTracker将非常有用。但他也强调称,这款软件的效率必须提升,不能耗费太大电量。

他不认为这项技术能够实现像素级别的精确度,但仍然可以有“不俗表现”。

标签: 光控制 智能手机 平板电脑

相关阅读

·   台媒:半导体产业将迎来这个大商机... 2019-11-05

·   究竟是什么,让新品研发时间缩短一... 2019-11-05

·   MAX232cse芯片介绍 2019-10-22

·   高端数模转换芯片多少钱... 2019-10-17

·   国内电容器生产厂家排名... 2019-10-15

·   贴片排阻有方向及正负极吗... 2019-06-13

·   云汉芯城网站服务规则修订通知... 2019-05-23

·   耐磨热电阻基础知识解析... 2019-04-18

·   表面电阻率基础知识 2019-04-11

·   取样电阻有什么用 2019-04-11

·   什么是标准电阻 2019-04-10

·   铠装热电阻知识解析 2019-04-10

·   铜线电阻率信息大全 2019-04-09

·   方块电阻知识解析 2019-04-08

·   金属电阻率知识解析 2019-04-08

·   绝缘电阻测试仪有哪几种... 2019-04-04

·   色环电阻识别及精度 2019-04-04

不同意
同意并继续