详情页
首页>资料大全>企业资讯
支持广角自拍 三星Note Edge拍照测试 (1)
中关村在线    发表于   2014-09-29
  每年9月三星都会发布其的GALAXY Note系列产品,今年自然也不例外,不过有些不同的是这次三星放了一次“双响炮”,一次性推出了两款GALAXY Note新机——三星GALAXY Note 4和三星GALAXY Note Edge。


三星Note Edge拍照测试

  如果说三星GALAXY Note 4是三星Note系列的稳定演进,那么三星GALAXY Note Edge绝对称得上是具有历史性突破的产品。侧边曲 面屏幕的引进标志着手机屏幕从此不再固定于一个平面,而硬件配置上2K屏幕+骁龙805的组合完全是旗舰机的水准。


三星GALAXY Note Edge

  除 此之外,三星GALAXY Note Edge的拍照功能也堪称卓越,1600万像素后置摄像头搭配OIS光学防抖,370万像素前置摄像头配合120度 广角自拍都让人们对这款手机的拍照表现有较高的期待。下面我们就奉上三星GALAXY Note Edge的拍照专项测试。

  大光圈+OIS能带来什么

  我 们知道近几年手机摄像头的像素值持续飙升,后置摄像头主流像素从两年前的500万跃升至2013年的1300万。而在今年,从三星GALAXY S5开 始,一些旗舰产品的摄像头像素已经达到了1600万的水准,此次三星GALAXY Note Edge也搭载了这样一枚摄像头。


三星GALAXY Note Edge 370万前置+1600万后置的配置与三星GALAXY Note 4一致

  三 星GALAXY Note Edge的后置摄像头光圈值为F/2.2,虽然同类产品中有一些光圈值达到了F/2.0甚至F/1.8,但F/2.2也已经足 以应对弱光环境下的拍摄需求。我们知道在同一拍摄环境下,ISO设为定值,则光圈越大快门速度越快,因此也就能更好地抑制手持拍摄时手抖导致的画面模糊。

  此外需要留意的是,三星GALAXY Note Edge搭载了OIS光学防抖组件,那么光学防抖意味着什么呢?


三星GALAXY Note Edge与三星GALAXY Note 4均支持OIS光学防抖

  OIS 的英文全称是Optical Image Stabilizer,直接的字面翻译就是光学图像稳定器,它的工作原理也比较简单:通过手机镜头内的陀螺仪侦 测到微小的位移,然后将信号传至微处理器,处理器则开始计算需要补偿的位移量,通过补偿镜片组,根据镜头的抖动方向及位移量进行反向的补偿,从而减轻因手 抖产生的图像模糊。

  一般而言,光学防抖的作用在光线不足的拍摄环境(室内或是夜拍)中非常显著,后文的样张展示环节大家可以见识到OIS组件的强大威力。

  广角自拍模式很给力

  下 面就一起来看三星GALAXY Note Edge都有哪些拍照特色功能吧,打开三星GALAXY Note Edge的拍摄菜单可以看到界面设计还是很 简洁的,功能按键都被安排在侧边曲面屏幕上。点击齿轮图标不仅可以调整图像分辨率、设置延时拍摄时长、打开/关闭闪光灯,还可以进行一些高级设置,诸如网 格线、白平衡等。


三星GALAXY Note Edge拍照界面

  拍摄照片时,不仅可以点击侧边曲面屏幕上的拍摄按钮,还可以在设置里打开“点击以拍照”,这样点击屏幕就实现拍摄。当然也可以将机身左侧的音量键设定为实体拍照键,这样的话握持会更稳,避免画面抖动和拍虚。

  介绍后置摄像头拍摄功能前我们先来看看前置摄像头,三星GALAXY Note Edge的前置摄像头像素值为370万,光圈达到了F/1.9,并支持120度广角自拍。那么下面笔者就来体验一下广角自拍的实际效果。


前置摄像头自拍功能


广角自拍模式介绍

[1] [2] [3] [4]

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

标签: Chip1stop Future Wpi

相关阅读

·   台媒:半导体产业将迎来这个大商机... 2019-11-05

·   究竟是什么,让新品研发时间缩短一... 2019-11-05

·   MAX232cse芯片介绍 2019-10-22

·   高端数模转换芯片多少钱... 2019-10-17

·   国内电容器生产厂家排名... 2019-10-15

·   贴片排阻有方向及正负极吗... 2019-06-13

·   云汉芯城网站服务规则修订通知... 2019-05-23

·   耐磨热电阻基础知识解析... 2019-04-18

·   表面电阻率基础知识 2019-04-11

·   取样电阻有什么用 2019-04-11

·   什么是标准电阻 2019-04-10

·   铠装热电阻知识解析 2019-04-10

·   铜线电阻率信息大全 2019-04-09

·   方块电阻知识解析 2019-04-08

·   金属电阻率知识解析 2019-04-08

·   绝缘电阻测试仪有哪几种... 2019-04-04

·   色环电阻识别及精度 2019-04-04

不同意
同意并继续