详情页
首页>资料大全>企业资讯
黑莓Passport手机发布:全键盘+正方形屏幕
新浪手机    发表于   2014-09-29
  2014年09月25日 07:45   新浪手机 微博    我有话说(416人参与) 收藏本文     
黑莓BlackBerry Passport

  新浪手机讯 9月25日上午消息,黑莓公司(BlackBerry)于昨晚正式发布旗下手机新品Passport,它仍旧是黑莓公司的触屏+全键盘的设计,但这次外观设计更为方正,配有一块4.5英寸正方形屏幕。

  Passport是黑莓公司今年的旗舰手机。实际上这款手机在发布前数月就已经曝光。

  黑莓Passport有黑白两种颜色,依然是黑莓手机屏幕+全键盘的设计样式,但外观改为直角边,显得更为商务,128x90.3x9.3毫米的机身尺寸如同护照一般大小,这也是其名字Passport(护照)的由来。

  Passport有一块4.5英寸正方形显示屏,分辨率1440×1440像素,屏幕像素密度为453PPI,屏幕外层为康宁大猩猩三代玻璃。

  就像它的前辈Q10那样,Passport既可以触屏操作也可以使用全键盘输入,只是由于显示屏较大且机身空间有限,Passport的全键盘路较为狭窄。黑莓公司认为这种设计可以保证目前触屏手机的操作习惯,全键盘又可以保证用户的输入速度,而后者,一直是黑莓公司手机的重要卖点之一。

黑莓BlackBerry Passport

  硬件配置方面,Passport采用一颗主频为2.2GHz的高通骁龙800四核处理器(MSM8974AA),拥有3GB RAM及32GB存储空间,并可支持64GB microSD存储卡扩展。它的前置摄像头为200万像素,后置摄像头1300万像素,支持光学防抖,并有LED补光灯。另外,它支持双频802.11ac不转Wi-Fi网络,支持4G网络,电池容量为3450毫安时。

  黑莓Passport搭载的BlackBerry10.3操作系统,并预装黑莓手机助手,这是一种类似苹果Siri的语音功能。当用户只要长按机身右侧按钮,就能启动黑莓手机助手,可以实现通话、email、日历、播放音乐、导航、打开社交软件等功能。

  Passport支持亚马逊应用商店,用户能够安装和使用部分Android应用,但它不是Android系统,目前只能兼容Android 4.3或之前的系统应用。

  黑莓Passport将首先在北美、英国、法国、德国等国家开卖,在美国的裸机价格为599美元(约合人民币3700元);AT&T则将成为首批发售黑莓Passport的运营商。

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

标签: Master 安富利 艾睿

相关阅读

·   台媒:半导体产业将迎来这个大商机... 2019-11-05

·   究竟是什么,让新品研发时间缩短一... 2019-11-05

·   MAX232cse芯片介绍 2019-10-22

·   高端数模转换芯片多少钱... 2019-10-17

·   国内电容器生产厂家排名... 2019-10-15

·   贴片排阻有方向及正负极吗... 2019-06-13

·   云汉芯城网站服务规则修订通知... 2019-05-23

·   耐磨热电阻基础知识解析... 2019-04-18

·   表面电阻率基础知识 2019-04-11

·   取样电阻有什么用 2019-04-11

·   什么是标准电阻 2019-04-10

·   铠装热电阻知识解析 2019-04-10

·   铜线电阻率信息大全 2019-04-09

·   方块电阻知识解析 2019-04-08

·   金属电阻率知识解析 2019-04-08

·   绝缘电阻测试仪有哪几种... 2019-04-04

·   色环电阻识别及精度 2019-04-04

不同意
同意并继续