腾讯科技 孙实 9月27日报道
昨日,苹果宣布iPhone 6/ 6 Plus在第二批国家和地区上市,但依然没有中国大陆的身影。同时,发布22天的Galaxy Note 4却正式登陆国内市场——三星将中国大陆作为Note 4的首发国家之一。
作为全球顶级的智能手机厂商,三星和苹果在九月先后发布了旗舰手机,配置自然都是顶级的,价格也不便宜,是继续等待iPhone 6入华,还是率先买入Note 4?是不是有点纠结?下面就看看腾讯科技给出的一些意见。
配置:Note 4屏幕完美 但处理器逊色iPhone 6
iPhone 6/Plus引人关注的就是屏幕变大,iPhone 6达到了4.7寸,Plus直接升级到5.5寸,但与Note 4的5.7寸大屏相比,似乎还是有一点小巫见大巫。
单从屏幕性能来看,由于三星自身就从事显示屏的研究与开发,Note 4的大屏要更胜一筹。专业显示器评测网站DisplayMate表示:“Galaxy Note 4 是我们测试过的棒的智能手机屏幕。它追平或打破了多项纪录:色彩还原精确度、屏幕分辨率、无穷大的对比度、峰值亮度、环境光对比度、可视角度小色彩失真。三星的AMOLED屏幕的色彩管理能力提供了多个色彩伽马值,这是三星的一个突出优势,其他任何旗舰智能手机都不具备。”
再来看另外一个对比维度:处理器。处理器的好坏直接决定了智能手机运行的流畅度,毕竟看视频、玩游戏、聊天的时候,如果手机不停地卡起来,确实很令人崩溃。
iPhone 6和iPhone 6 Plus都采用了全新的A8处理器,苹果官方称其速度和图性性能分别提升了25%和50%。科技网站AnandTech的跑分测试显示,A8几乎在所有的测试当中都拔得头筹。
后,再来看下摄像头。随着拍照党和自拍党的异军突起,使得“拍照效果”逐渐成为被看重的购机因素之一。
从数据上看,Note 4要于iPhone 6/6 Plus:Note 4的主摄像分别为1600万像素,前置摄像头为370万像素,iPhone 6/6 Plus依然采用800万像素主摄像头,前置摄像头为120万像素。
从拍照效果来看,Note 4和iPhone 6 Plus都支持光学防抖,但Note 4拥有F1.9超大光圈,使得在暗光条件下能有更佳的自拍效果。
不过,由于终的成像效果还与软件系统优化等因素有关,更进一步的对比结果仍需通过实拍来检验。
价格:iPhone 6略贵,6 Plus很贵
由于iPhone 6/6 Plus至今未在大陆上市,因此只能推测其在大陆的售价。
根据苹果官网定价,香港地区iPhone 6售价分别为5588港币(16GB)、6388港币(64GB)和7188港币(128GB),iPhone 6 Plus则从6388港币(16GB)起跳,另外两款价格则是7188(64GB)和8088港币(128GB)。
按照往常规律,这些型号的iPhone在大陆的售价与香港相比,数值大致不变,只是单位从“港币”换成了“人民币”,即iPhone 6的售价分别为5588元、6388元、7188元,iPhone 6 Plus的售价分别为6388元、7188元、8088元。
三星GALAXY Note 4大陆行货提供了多个版本选择,并且在价格上也略有差异。其中,移动4G单卡版售价为5199元,而电信4G双卡版的售价为5288元,公开版(N9100)售价为5399元,至于联通4G版的售价同样为5399元。
由此可以看出,在价格方面,Galaxy Note 4还是略占一些优势。
网络支持:都有全网通版的手机
为了拥有一部新手机而不得不更换手机号码,这恐怕不是大多数人想看到的,因此网络制式也成为了一项重要“参数”。
目前,Galaxy Note 4在大陆发售的有公开版和各运营商的定制版。所谓公开版,就是三星在其官网公布的产品。Galaxy Note 4公开版支持TD-LTE、FDD-LTE、TD-SCDMA、WCDMA和GSM五种网络制式,这一点与港版iPhone 6/6 Plus一样,也就是说,这两个版本的Note 4和iPhone 6/6 Plus都不允许CDMA的3G用户使用,除此之外,可以算作是全网通的手机。
再来看各运营商的定制版,如下图所示:
从上图可以看出,如果你是3G用户,并且不想更换号码,只能选择相应运营商的定制版了;如果你是4G用户,基本可以购买任意运营商的定制机,并不会给使用带来影响。
再来看苹果,iPhone 6/6 Plus迟迟不能在大陆上市,有消息称正是由于网络制式的问题,届时很有可能出现的结果是:iPhone 6/6 Plus在大陆泾渭分明地出现TD-LTE版和FDD-LTE版本。也就是说,如果你是4G用户,必须要选择站队,这或许不是一个好消息。
三星,你为啥这么着急?
根据上面所说的,或许能为你如何在iPhone 6和Note 4之间取舍给出一些参考意见。但后还一个问题:三星原计划10月17日Galaxy Note 4全球上市,为何突然改变了计划,提前20多天发售,并且将中国选为首发国?
工信部网站公布的《无线电发射设备信息公开》公告显示,iPhone 6已通过了国家无线电管理局的型号核准及3C认证,只要再拿到工信部颁发的入网许可证,便能在国内上市发售。但iPhone 6/6 Plus什么时候能拿到入网许可证?什么时候能入华上市?至今仍然扑朔迷离,而三星或许从中看到了机会。
在知名度和产品质量平分秋色的情况下,如果提前让Note 4在华上市,再加上价格上具有的一些优势,很有可能使三星争取到那些观望iPhone 6的用户。
从上图可以看出,虽然三星、苹果在智能手机领域仍是统治者,但不可否认的是,二者的实力开始出现下滑。尤其是今年的“三星小米中国市场霸主”争论,虽然终未有定论,但仍从侧面反映出,三星的权威正在遭遇挑战,因此三星需要抓紧一切机会,抢发新机,弥补失去的市场份额。
ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。