详情页
首页>资料大全>企业资讯
AOC 2014国际展将演示涵盖整个RF频谱的ADI产品
EEWORLD    发表于   2014-10-01

    ADI公司独有的超宽带解决方案、系统、子系统和模块。

    中国,北京 — Analog Devices, Inc. (NASDAQ: ADI)近宣布,将在AOC 2014国际研讨会的1109号展台演示涵盖直流到110 GHz整个RF频谱的集成式解决方案;这次研讨会将于10月7日至9日在华盛顿特区的华德曼公园万豪酒店举办。ADI将展示其超宽带解决方案和元器件,包括该公司获奖的GSPS模数转换器和高性能元器件与模块产品组合——这些产品来自近收购的Hittite微波公司。

ADI公司将在1109号展台现场演示下列项目:
定制模块和MMIC开发,支持频率高达110 GHz的RF和微波解决方案
用于电子战系统和拖拽式诱饵的Keragis高功率、宽带放大器
用于新一代电子情报/通信情报系统的GSPS模数转换器
18 GHz跟踪保持支持超宽RF采样和雷达警报接收机系统



ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

标签: 模数转换 e络盟 贸泽 大联大

相关阅读

·   台媒:半导体产业将迎来这个大商机... 2019-11-05

·   究竟是什么,让新品研发时间缩短一... 2019-11-05

·   MAX232cse芯片介绍 2019-10-22

·   高端数模转换芯片多少钱... 2019-10-17

·   国内电容器生产厂家排名... 2019-10-15

·   贴片排阻有方向及正负极吗... 2019-06-13

·   云汉芯城网站服务规则修订通知... 2019-05-23

·   耐磨热电阻基础知识解析... 2019-04-18

·   表面电阻率基础知识 2019-04-11

·   取样电阻有什么用 2019-04-11

·   什么是标准电阻 2019-04-10

·   铠装热电阻知识解析 2019-04-10

·   铜线电阻率信息大全 2019-04-09

·   方块电阻知识解析 2019-04-08

·   金属电阻率知识解析 2019-04-08

·   绝缘电阻测试仪有哪几种... 2019-04-04

·   色环电阻识别及精度 2019-04-04

不同意
同意并继续