详情页
首页>资料大全>企业资讯
TI00G 互阻抗放大器助力光网络系统实现高性能
EEWORLD    发表于   2014-10-01

    28 Gbps 4 通道器件支持 100G 数据速率及快速处理。

    2014 年 9 月 30日,北京讯---日前,德州仪器 (TI) 宣布推出其首款面向 100G 光学网络市场的互阻抗放大器 (TIA)。作为系统的重要组件, ONET2804T 能够以几乎可以忽略的串扰及低输入相关噪声 (IRN) 实现极高的灵敏度,从而可为热拔插收发器带来稳健的通信。这款 100G TIA 是 TI 广泛光网络产品系列的成员,可在光学线卡、点对点微波回程以及光纤视频等数据传输速率高达 28 Gbps 的应用中实现并行光学互联。

ONET2804T 的主要特性与优势:
高灵敏度:不足 2uA 的 IRN 以及通道间几乎无串扰的特性有助于实现高度的信号完整性;
设计灵活性:设计人员使用双线 I2C 接口可优化系统,能够进一步实现低功耗高性能的设计;
便捷的系统集成: TIA 的 750 微米通道间距可帮助设计人员直接将电线焊接至光电二极管,可降低系统复杂性。

    ONET2804T 4 通道 28Gbps TIA 为 TI 深受欢迎的光网络产品系列开启了全新的应用。除了 TIA 之外,该产品系列还可为构建光网络系统提供各种类型的激光驱动器与限制放大器。
 
供货情况与封装

    ONET2804T 现已开始供货,采用 750 微米通道间距裸片封装。

通过以下链接了解有关 TI 光网络 TIA 产品系列的更多详情:
订购 ONET2804-T 的样片;
德州仪器在线支持社区接口/时钟论坛可为工程师提供强大的技术支持,在这里他们能够与同行工程师及 TI 专家互动交流,搜索解决方案、获得帮助、共享知识并帮助解决技术难题;

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

标签: 二极管 贸泽 大联大 富昌

相关阅读

·   台媒:半导体产业将迎来这个大商机... 2019-11-05

·   究竟是什么,让新品研发时间缩短一... 2019-11-05

·   MAX232cse芯片介绍 2019-10-22

·   高端数模转换芯片多少钱... 2019-10-17

·   国内电容器生产厂家排名... 2019-10-15

·   贴片排阻有方向及正负极吗... 2019-06-13

·   云汉芯城网站服务规则修订通知... 2019-05-23

·   耐磨热电阻基础知识解析... 2019-04-18

·   表面电阻率基础知识 2019-04-11

·   取样电阻有什么用 2019-04-11

·   什么是标准电阻 2019-04-10

·   铠装热电阻知识解析 2019-04-10

·   铜线电阻率信息大全 2019-04-09

·   方块电阻知识解析 2019-04-08

·   金属电阻率知识解析 2019-04-08

·   绝缘电阻测试仪有哪几种... 2019-04-04

·   色环电阻识别及精度 2019-04-04

不同意
同意并继续