详情页
首页>资料大全>企业资讯
骁龙四核4G入门机 LG G3 Beat上手体验 (1)
新浪手机    发表于   2014-10-03
  得益于厂商在硬件配置方面不遗余力的宣传,不少消费者已然“久病成医”,对于手机产品也越来越有自己独到的见解,当然在购机时也有他们自己的一套理论。


LG G3 Beat采用Qualcomm(高通)骁龙400系列处理器

  想必Qualcomm(高通)骁龙系列处理器也是不少网友在购机时的一项重要参考指标,特别是在国内市场,搭载Qualcomm(高通)骁龙系列处理器的智能终端出货量与日俱增,不少厂商的旗舰产品都采用了Qualcomm(高通)的芯片方案。

  而今天我们要一起来体验的这款LG G3 Beat从名称上就不难看出,该机是前不久发布的旗舰产品LG G3的低配版本。但倘若不是实实在在的握在手上,单从外观来看还真无法分辨其于LG G3的区别。

  虽说在性能方面无法与LG G3相提并论,但这款LG G3 Beat同样采用了Qualcomm(高通)骁龙400系列四核处理器。那么这部mini机的体验究竟如何,下面我们就不妨一起来把玩一番。

  外观依旧经典

  如今旗舰配Mini的产品策略已经成为各个厂商推出高端产品的同时扩充中端产品线的手段,不同产品使用同一套ID设计方案也能够缩减研发成本,况且旗舰产品的设计语言往往都极具代表性,有效提高产品辨识度。


LG G3 Beat

  就像笔者在文章开篇所说的那样,如果不是真实的去上手这款LG G3 Beat,从外观几乎无法辨别其与LG G3的差异。而这两款机型除了在尺寸上有区别之外,再就是配置方面的差异,这一点我们在后面会详细介绍。

  LG G3 Beat采用了与LG G3完全相同的设计方案,而三围却比后者要小出一圈,此外LG G3标志性的背部按键以及激光对焦系统在该机上得以保留,这也足以说明LG对于这款产品的重视程度。


LG G3 Beat

  在握持手感上,LG G3 Beat要比LG G3更加利于单手操作,这也是机身小巧的一大优势。背部的弧面设计更加贴合手部曲线,仿金属拉丝的聚碳酸酯材质后盖也能兼顾防滑与外观。


LG G3 Beat

  总体而言,LG G3 Beat作为一款中端产品,在外观和握持手感上没有明显的短板,抛开配置不谈,在外观这一项给该机9分的评分应该不为过。

 
 
更多机身细节

  沉浸式的系统UI设计以及特色功能

  系统方面,LG G3 Beat也采用了与LG G3相同的UI设计,多彩的壁纸搭配风格多变的解锁动画,在点亮屏幕的一瞬间确实是会给用户带来一种眼前一亮的感觉。

 
LG G3 Beat系统UI

  LG G3上首次出现的轻敲解码功能在该机上也有所延续。所谓轻敲解码就是把屏幕分为四个象限,用户可以根据点击不同象限的次数来设置解锁手势从而即使是在熄屏状态下也能够解锁手机,而轻敲解码共有86000多种解锁方式,大大提升了手机安全系数。

  [1] [2] [3]

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

标签: 芯片 Arrow Chip1stop Future

相关阅读

·   台媒:半导体产业将迎来这个大商机... 2019-11-05

·   究竟是什么,让新品研发时间缩短一... 2019-11-05

·   MAX232cse芯片介绍 2019-10-22

·   高端数模转换芯片多少钱... 2019-10-17

·   国内电容器生产厂家排名... 2019-10-15

·   贴片排阻有方向及正负极吗... 2019-06-13

·   云汉芯城网站服务规则修订通知... 2019-05-23

·   耐磨热电阻基础知识解析... 2019-04-18

·   表面电阻率基础知识 2019-04-11

·   取样电阻有什么用 2019-04-11

·   什么是标准电阻 2019-04-10

·   铠装热电阻知识解析 2019-04-10

·   铜线电阻率信息大全 2019-04-09

·   方块电阻知识解析 2019-04-08

·   金属电阻率知识解析 2019-04-08

·   绝缘电阻测试仪有哪几种... 2019-04-04

·   色环电阻识别及精度 2019-04-04

不同意
同意并继续