苹果表面上是一家手机厂商,但这几年已经悄然在移动处理器行业占据了一定的地位,尤其是CPU:A6首次使用自主设计架构Swift,A7首次使用64位ARMv8架构Cyclone。A8又能带来什么惊喜呢?
很可惜,如果你期待又一次革命,那恐怕要失望了。无论CPU还是GPU,A8都只是一次稳健的进步,并不算很激进。
【新工艺、内存】
A8的亮点其实是制造工艺,并且创造了多个:
它是批采用20nm工艺制造的移动处理器之一,也是重要的一个。
这是苹果次使用先进的半导体工艺(28nm诞生了一年多采用上)。
这是苹果次使用非三星工厂代工,当然也是次使用台积电代工,而且一下子就抢走了绝大部分产能。
台积电宣称,20nm工艺相比于28nm可使芯片速度提升30%,或者集成度提高90%,或者功耗降低25%,具体如何权衡就看芯片设计了。A8晶体管数量翻了一番,核心面积小了13%,性能……稍后再说。
A8的内存子系统基本没变,只有一些细微的调整。SRAM缓存依然存在,继续同时为CPU、GPU服务(可视为三级缓存),容量还是4MB,而内存控制器还是支持LPDDR3-1600。
经过测试发现,A8的内存带宽比A7略有增加,2-9%的样子,很小,说明来自进一步优化。
更有趣的是内存延迟,1-4MB SRAM缓存区域、6+MB内存区域都降低了大约20ns,但具体如何实现的仍有待考察。
除了CPU、GPU、缓存、内存,A8里还有其他大量的固顶功能模块(或者多时弹性很有限的DSP),包括音频控制器、USB控制器、视频编解码器、闪存控制器、摄像头ISP等等。具体在芯片的哪个位置、特性如何还不清楚,但至少知道,A8支持H.265格式视频编码,不过目前只会用于FaceTime视频通话。