详情页
首页>资料大全>企业资讯
IBM下血本,只为甩掉芯片业务
eefocus    发表于   2014-10-09

消息人士周一透露,IBM与半导体制造企业Globalfoundries已重启谈判,旨在让IBM剥离亏损的芯片制造部门。

消息人士在今年7月时透露,IBM与Globalfoundries的谈判在今年7月破裂,原因是IBM只同意向后者支付约10亿美元现金,以剥离亏损的芯片制造部门。消息人士周一透露,如今为了让Globalfoundries接手自己的芯片制造业务,IBM方面愿意支付更多的现金。

IBM愿意与Globalfoundries重启谈判,并付费剥离亏损的芯片制造业务,表明这家公司已坚定决心剥离盈利性不强的业务。在连续9个季度营收出现下滑之后,IBM首席执行官罗睿兰(Ginni Rometty)在实现2015年业绩目标的问题上正面临着极大的压力。

截至目前,IBM发言人艾德·巴比尼(Ed Barbini)及Globalfoundries发言人均对此报道未予置评。

IBM与Globalfoundries关于剥离芯片制造业务的谈判在今年已断断续续进行了多次。不过剥离亏损的芯片制造部门,并不意味着IBM未来不再对芯片产业进行投资。

消息人士在今年2月份曾表示,IBM希望保留对该公司使用的芯片的设计和知识产权的控制权。这家公司计划在未来5年内投入30亿美元,用于半导体的研发。

知识产权
彭博社在今年6月报道称,消息人士透露,Globalfoundries对获取IBM的技术人员和知识产权更感兴趣,而不是后者的制造工厂。该消息当时曾表示,Globalfoundries希望成为IBM芯片的供应商。由阿布扎比政府投资机构控股的Globalfoundries,认为IBM的芯片工厂设施过于成就,没有任何的价值。

消息人士在7月份曾透露,Globalfoundries希望获得IBM大约20亿美元的现金,用于弥补后者芯片部门的亏损。

IBM提交给美国证券交易委员会的报告显示,该公司的芯片制造业务营收在今年上半年下滑了17%。在IBM去年1000亿美元的营收当中,来自芯片制造部门的营收所占比例不足2%。 

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

标签: 芯片 富昌 Avnet Arrow

相关阅读

·   台媒:半导体产业将迎来这个大商机... 2019-11-05

·   究竟是什么,让新品研发时间缩短一... 2019-11-05

·   MAX232cse芯片介绍 2019-10-22

·   高端数模转换芯片多少钱... 2019-10-17

·   国内电容器生产厂家排名... 2019-10-15

·   贴片排阻有方向及正负极吗... 2019-06-13

·   云汉芯城网站服务规则修订通知... 2019-05-23

·   耐磨热电阻基础知识解析... 2019-04-18

·   表面电阻率基础知识 2019-04-11

·   取样电阻有什么用 2019-04-11

·   什么是标准电阻 2019-04-10

·   铠装热电阻知识解析 2019-04-10

·   铜线电阻率信息大全 2019-04-09

·   方块电阻知识解析 2019-04-08

·   金属电阻率知识解析 2019-04-08

·   绝缘电阻测试仪有哪几种... 2019-04-04

·   色环电阻识别及精度 2019-04-04

不同意
同意并继续