2012年10月1日起禁售100瓦及以上白炽灯政策临近,白炽灯产品逐步淘汰,相关的 LED照明 产业扶持政策的进一步出台和落实,现在已是传统照明向LED照明转型的关键时期,LED照明即将面临更快速的发展。
近几年,随着生活水平的不断提升和对能源环境等话题的日益关注,消费者对节能环保和健康舒适生活的需求越来越高。在照明方面,选择更加绿色、节能、健康的照明产品日渐成为社会的主流;而LED以其在节能、环保、使用效率和寿命等方面的出色表现,其被广泛使用已然成为一个必然的趋势。
在白炽灯退市其他照明光源替换时期,消费者对LED产品并非绝然的天生抗拒,只是不敢贸然接受。目前LED市场上的产品标识不清晰、不明确,同时也缺乏统一的标准。面对参差不齐的产品,对LED技术甚至连使用常识都不通的消费者来说在购买LED灯具时,除价格较高因素外,通常心里都会存在很多疑虑和选购误区:
误区一、几W的LED球泡灯能替代几W的白炽灯。
正解:因白炽灯通常只讲瓦数而不讲流明数,久而久之便影响到消费者购买灯具的习惯性。LED技术与白炽灯不同,由于LED的光效还在不断发展,所以瓦数并不能代表其流明数。一些厂家在包装上给出类似于“40W白炽灯替换产品”的标示以帮助消费者选购。
误区二、LED功率越大,亮度越亮。
正解:一般LED光的亮暗用流明(lm)来衡量,不同功率大小的LED灯具输出的流明(lm)越高,则越节能。例如:5W和6W的LED灯泡相比较,若5W的流明输出要高出6W,那么,5W的灯实际上要比6W的更节能。
误区三、LED灯内含有的灯珠越多,则亮度越强,价格越高。
正解:LED芯片由于采用的技术不同,其单颗的发光效率也大不相同。目前主流市场上LED芯片有大功率、中功率、小功率、COB等非常多不同的形式。例如,中功率的LED单颗流明输出在45lm左右,而大功率的单颗流明就可以达到120lm以上,所以很有可能1颗LED的发光效果和3颗的效果是一样的。而从成本上来说,大功率的芯片价格相较中功率的要高,所以,LED灯具性价比主要由其所选用的零配件性能决定。
消费者如何选购适合自己的LED产品:
1、产品包装两看
(1)是否有产品商标和认证标志。
例如:3C认证、CE认证、UL认证、GS认证等,此外优质产品的商标印刷质量好,用软湿布擦拭,标志清晰,不易擦掉。
(2)是否明确标出产品的额定电压、电压范围、色温、注意事项、安全须知、适用环境等
2、产品价格对比
由于LED灯具生产过程中的特殊原因,成本相对来说较高。一般国产的LED灯价格均在四五十元以上,进口的就更高。
3、产品的外观
首先看产品的外观上是不是很毛糙?是不是有胶水没有清理干净,是否有螺钉突出固定平面?螺钉的颜色是否和外壳的颜色相一致?
4、点亮检查
点亮后的灯需仔细观察灯的颜色变化,如果在短时间内,由黄光变成了白光、或者由白光变成了带有蓝色的白光,这样的产品则要放弃,因出现这种情况有两种可能:一: 电源 问题;二:LED光源选择失误。此外,灯的颜色一定要正,灯发光颜色一致,即不闪。在LED灯具启动后,可通过接触产品表面温度检测产品散热情况,如果产品表面在1个小时内温度持续上升,而不是长在30分钟温度稳定的话,则不要选择该产品,因受散热原因,导致产品寿命缩短。