详情页
首页>资料大全>企业资讯
思博伦在定位测试领域的领导地位进一步加强
通信世界网    发表于   2012-09-03

全球导航、定位及无线测试解决方案供应商思博伦通信今天宣布正式发布其全新的混合定位技术解决方案(HLTS)。思博伦HLTS是此类解决方案中的开山之作,融合了Wi-Fi、A-GNSS、MEMS 传感器 和蜂窝定位技术。它能够为正在开发中的支持混合定位技术的移动设备提供可重复和可靠的基于实验室的特性和能力,使用户在任何地点均能获得精确的位置,包括室内等常见的使用场景。

基于位置的服务(LBS)是当今移动设备上使用普遍的服务,并且呈现出强劲的发展势头。而这一切又使用户对改进LBS性能的需求和期望与之俱增。作为导航卫星模拟和定位测试领域的,思博伦已经认识到,任何一种单独的定位技术都不能提供许多智能电话应用所需的“处处精确”的定位能力,而这种能力对于美国的E911等下一代增强型应急服务具有至关重要的意义。

HLTS不仅集成了多种定位技术,还可以协助设备开发商对这些技术加以优化,实现更为精确的定位能力。例如,HLTS可用于优化Wi-Fi/传感器算法和硬件选择,在不存在A-GNSS条件时为室内定位提供支持。该解决方案通过单一用户界面(SimHybrid)实现配置和控制,且无需额外的代码或脚本编制,使用户能够轻松创建真实的混合测试场景,并且大幅度缩短开发所需的时间。HLTS可为测试结果提供详细的分析能力,以及全面的调试工具和日志。

思博伦通信副总裁Hesham ElHamahmy指出:“思博伦很荣幸能够提供种集成了四种完全不同定位技术的测试解决方案。该解决方案将加速无线设备中下一代定位技术的开发进程。这一解决方案再次彰显了思博伦在此类技术的领导地位和以及对测试前沿技术的持久承诺。”

以独一无二的方式,HLTS将混合定位技术的所有组成部分结合为一体,并且实现了各组成部分之间的同步。它提供两种测试模式:测量/回放,以及仿真。测量与回放模式可在现场对真实的Wi-Fi、GPS、传感器和蜂窝数据信号加以测量和记录,经过处理后便可在实验室中的HLTS上回放出来。仿真模式则充分利用了思博伦在移动设备定位技术所涉及信号的仿真方面所具备的优势。

思博伦在定位测试领域拥有大量创新并且创造众多市场,作为这些成就中的成员,HLTS是种,也是惟一能够提供必要工具和能力的解决方案,使设备开发商在移动设备上实现“处处精确”定位能力。

标签: 传感器 芯片搜索 IC搜索 国外IC采购 国外IC搜索 电子元器件搜索

相关阅读

·   台媒:半导体产业将迎来这个大商机... 2019-11-05

·   究竟是什么,让新品研发时间缩短一... 2019-11-05

·   MAX232cse芯片介绍 2019-10-22

·   高端数模转换芯片多少钱... 2019-10-17

·   国内电容器生产厂家排名... 2019-10-15

·   贴片排阻有方向及正负极吗... 2019-06-13

·   云汉芯城网站服务规则修订通知... 2019-05-23

·   耐磨热电阻基础知识解析... 2019-04-18

·   表面电阻率基础知识 2019-04-11

·   取样电阻有什么用 2019-04-11

·   什么是标准电阻 2019-04-10

·   铠装热电阻知识解析 2019-04-10

·   铜线电阻率信息大全 2019-04-09

·   方块电阻知识解析 2019-04-08

·   金属电阻率知识解析 2019-04-08

·   绝缘电阻测试仪有哪几种... 2019-04-04

·   色环电阻识别及精度 2019-04-04

不同意
同意并继续