近日消息,市场调查公司Net Applications近期发布报告称,微软Windows 7系统的使用者数量在8月份终于超过了Windows XP的用户数,份额升至42.72%。
微软Win 7系统用户数首次超越XP 份额达42.72%
这家公司发布的数据还显示,苹果全部Mac OS系统的使用者比率超过了Windows Vista系统。
数据显示,在7月到8月间,所有Windows系统的份额下滑0.24个百分点,从92.01%下滑到91.77%。与此同时,Mac OS系统的市占率增长了0.16个百分点,从6.97%增长至7.13%。Linux系统增长0.08个百分点,到1.10%。
同期,Windows 7的份额增长了0.51个百分点,份额升至42.72%。Windows Vista的份额下滑0.45个百分点,WIndows XP则减少了0.34个百分点,仍有42.51%。