详情页
首页>资料大全>企业资讯
亚马逊宣布推出新款电子书阅读器和平板电脑
新浪科技    发表于   2012-09-07
   
亚马逊发布Kindle Fire HD(高清图集)

亚马逊发布Kindle Paper white(高清图集)
  新浪科技讯 北京时间9月7日凌晨消息,亚马逊(微博)周四在洛杉矶召开产品发布会,宣布推出新款Kindle电子书阅读器和平板电脑,前者拥有前光(front-lit)显示屏和多8周的电池寿命,后者则拥有提速20%的新特性。

  新款电子书阅读器Kindle Paperwhite

  亚马逊今天推出新款电子书阅读器Kindle Paperwhite,这种新产品将在10月1日正式上市,今天开始接受预购订单。这款电子书阅读器拥有前光触摸屏,允许用户在日间和夜间都可用来阅读,且用户还可调整光线亮度。Kindle Paperwhite显示屏对比度较现款Kindle阅读器高25%,分辨率则高出62%。

加入背光功能(高清图集)
  亚马逊称,Paperwhite技术耗时4年才开发完成,其中一部分时间用来让新款电子书阅读器较Barnes & Noble Nook等竞争对手拥有更高的节能性。亚马逊CEO杰夫·贝索斯(Jeff Bezos)承诺,Kindle Paperwhite可提供多8周的电池寿命(背光开启状态下),较Nook高出一倍。这款电子书阅读器的厚度为9.1毫米,拥有X-Ray和Whispersync等深受Kindle用户喜爱的功能。

  亚马逊将提供WiFi和3G两个版本的Kindle Paperwhite,售价分别为119美元和179美元。

  新款平板电脑Kindle Fire HD

  亚马逊同时宣布推出新款平板电脑Kindle Fire HD,配备速度更快的德州仪器芯片,较旧款的运行速度快20%。贝索斯表示,新的芯片表现好于Nvidia Tegra 3。此外,Kindle Fire HD还拥有更大的RAM和更长的电池寿命,配备8.9英寸高清显示屏,分辨率为1920x1200,内存为16GB,高于Kindle Fire的8GB,此外还具备WiFi功能。

共有7英寸/8.9英寸两个版本(高清图集)
  Kindle Fire HD配备使用杜比数字+(Dolby Digital Plus)技术的双立体声扬声器,这是首次有平板电脑具备这种特性;此外还具备WhisperSync Voice功能,允许用户在有声读物和文本读物之间进行同步。

  8.9英寸16GB版本Kindle Fire HD售价299美元,即日起预订,11月20日出货;7英寸16GB版本Kindle Fire HD售价199美元,即日起预订,9月14日出货。

  同时,亚马逊公布了新fire平板4G LTE数据套餐计划:一年费用49.99美元,包含每月250MB流量、20GB云存储空间以及提供给支付账户10美元可在软件商店消费。

  股价盘中创新高

  亚马逊股价周四盘中触及52周新高,同时也是历史新高。周四,亚马逊股价在纳斯达克(微博)常规交易中曾触及252.27美元,创下52周新高。按股价计算,亚马逊市值超1113亿美元。过去52周,亚马逊价为252.27美元,低价为166.97美元。今年截至目前为止,亚马逊股价上涨了43%以上。

  美国评级机构TheStreet Ratings将亚马逊股票评级定为“持有”(Hold),称该公司在多个领域中表现强劲,如营收稳健增长、运营现金流表现良好及股价表现稳定等。但与此同时,亚马逊每股收益增长无力、净利润表现恶化、股本回报率令人失望,则导致其股价承压。(唐风)

标签: 国外IC搜索 电子元器件搜索 电子元器件采购 Digkey搜索 Mouser搜索

相关阅读

·   台媒:半导体产业将迎来这个大商机... 2019-11-05

·   究竟是什么,让新品研发时间缩短一... 2019-11-05

·   MAX232cse芯片介绍 2019-10-22

·   高端数模转换芯片多少钱... 2019-10-17

·   国内电容器生产厂家排名... 2019-10-15

·   贴片排阻有方向及正负极吗... 2019-06-13

·   云汉芯城网站服务规则修订通知... 2019-05-23

·   耐磨热电阻基础知识解析... 2019-04-18

·   表面电阻率基础知识 2019-04-11

·   取样电阻有什么用 2019-04-11

·   什么是标准电阻 2019-04-10

·   铠装热电阻知识解析 2019-04-10

·   铜线电阻率信息大全 2019-04-09

·   方块电阻知识解析 2019-04-08

·   金属电阻率知识解析 2019-04-08

·   绝缘电阻测试仪有哪几种... 2019-04-04

·   色环电阻识别及精度 2019-04-04

不同意
同意并继续