详情页
首页>资料大全>企业资讯
国内外顶尖电容原厂面对面博弈:八仙过海,各显神通
电子工程网    发表于   2012-09-07
太阳能光伏、风力发电、节能灯具、电动汽车、混合动力汽车、汽车电子、三网合一、宇航设备等新兴行业的快速发展,在给 电容 市场带来了新的成长空间。

电容的品质保证,来自对产品设计、选材、采购、生产、销售及服务的精细管理。在2013年3月19日的慕尼黑上海电子展上,国内外顶尖电容供应商将“八仙过海,各显神通”:从铝 电解电容 、钽电容、 薄膜电容 到 陶瓷电容 等,各路“仙家”将悉数亮出各自的看家本领。

中国电子元器件行业协会(CENA)的相关数据显示,中国2011年的电容销售总额达67亿美元,在2010年的基础上增长了5%。陶瓷电容为2011年的主流产品,占电容总销量的60%,销售额达40亿美元。铝电解电容占25%,其它钽电容和薄膜电容占15%。

传统铝电解电容生命力旺盛


全球铝电解电容供应市场日趋成熟,主要集中在日本、中国大陆、台湾地区以及韩国等地区。从近几年的行业总体竞争格局来看,日本在铝电容行业一直引领全球的水平。全球五大铝电解电容生产商中,前四名的企业皆是日本的厂家,分别是黑金(Chemi-Con)、红宝石(Rubycon)、Nichicon、Panasonic 和三洋(Sanyo)。

铝电解电容具备单位体积容量大、静电容量大、比容高、易小型化、具有自愈特性、价格低廉等独特的优势。市场调查预计,未来5年铝电解电容的总市场将以每年约5%的速度增长,其中,应用于电力电子业,例如再生能源和无级变速传动,其铝电解电容的市场将比铝电解电容的总市场增长速度更快。

另一家供应商TDK-EPC铝电解电容的制造基地分布在三大洲,规模的一家工厂在匈牙利的松博特海伊市,公司大概一半的收入来源于这里。另外二个基地分别在中国的厦门和巴西的Gravataí,分别大概占总收入的四分之一。TDK-EPC的产品重点将集中在信息和通信技术,以及汽车、工业和消费类电子产品等要求更为苛刻的市场。其产品组合包括陶瓷、铝电解电容和薄膜电容、铁氧体和电感等,而铝电解电容是变速驱动的关键元件。

薄膜电容瞄准新能源市场


松下电子部品(Panasonic Electronic Devices)开发出了面向电动汽车(EV)和混合动力车(HEV)的通用薄膜电容。其特点是定位于多种车辆的“通用品”,而非只用于特定车辆的产品。该薄膜电容用于在HEV和EV的逆变器上平滑电流等用途。松下电子部品称其在该市场上占8成以上的份额。

而作为国内、全球第三大的薄膜电容和金属化膜的专业制造厂商,法拉电子也不甘示弱,目前公司在风能发电、光伏发电、新能源汽车等领域均有开拓,去年销量额在2000万元左右。据预测,法拉电子的新能源用薄膜电容业务将会在未来保持50%以上的高速增长,成为其业绩增长的重要驱动力量。

陶瓷电容的小型化

随着汽车电子设备化,电子元器件装载的数量不断增加,对于耐高温的陶瓷电容的小型化的要求也越来越高。随着陶瓷电容容量的进一步扩大,陶瓷电容能够更换目前的铝电解电容和钽电容来使用。

村田的目标是实现产品的小型大容量化,其中介电体层的薄层技术是重要的技术关键。在陶瓷粉体技术方面,村田不但实现了高精确度控制颗粒大小和形状,并且确立了高密度且均匀分布的加工技术。村田凭借开发新的材料,将至今为主流的3225尺寸 (3.2mm×2.5mm) 达成了3216尺寸 (3.2mm×1.6mm) 的小型化,并且成功地将 (额定电压50V制品) 静电容量从2.2µF扩大到4.7µF、 (额定电压25V制品) 4.7µF扩大到10µF。世界首创,实现了额定电压50V制品中,世界静电容量4.7µF的制品。

而中国本土的贴片电容制造商,宇阳科技在提供高性价比MLCC产品的同时,还可根据客户需求定制产品和全方位的选型替代方案,尤其是在通讯类产品应用上。在过去的发展历程中,宇阳已陆续推出了0402、0201等小尺寸MLCC系列产品,并已在业内形成了自身的发展优势。

标签: 陶瓷电容 电容 薄膜电容 电解电容 搜索平台 采购平台 Avnet采购 安富利采购 E络盟采购

相关阅读

·   台媒:半导体产业将迎来这个大商机... 2019-11-05

·   究竟是什么,让新品研发时间缩短一... 2019-11-05

·   MAX232cse芯片介绍 2019-10-22

·   高端数模转换芯片多少钱... 2019-10-17

·   国内电容器生产厂家排名... 2019-10-15

·   贴片排阻有方向及正负极吗... 2019-06-13

·   云汉芯城网站服务规则修订通知... 2019-05-23

·   耐磨热电阻基础知识解析... 2019-04-18

·   表面电阻率基础知识 2019-04-11

·   取样电阻有什么用 2019-04-11

·   什么是标准电阻 2019-04-10

·   铠装热电阻知识解析 2019-04-10

·   铜线电阻率信息大全 2019-04-09

·   方块电阻知识解析 2019-04-08

·   金属电阻率知识解析 2019-04-08

·   绝缘电阻测试仪有哪几种... 2019-04-04

·   色环电阻识别及精度 2019-04-04

不同意
同意并继续