详情页
首页>资料大全>企业资讯
台湾企业AMOLED自成产业链抗韩
中国电子网    发表于   2012-09-10

市场传出面板厂友达将携手宏达电共同开发完成4.3寸的AMOLED主动式有机发光二极体显示器,可望成为宏达电在手机市场的新武器,由于目前AMOLED面板供给几乎被三星给垄断,但友达已经在第3季进行4.3寸AMOLED量产,并供货给SONY,未来若真藉由AMOLED量产,结盟台湾品牌厂合作,对品牌厂与面板厂皆为利多;除友达在第3季量产AMOLED外,奇美电也将于第4季量产,预估1-2年后,AMOLED对面板厂的贡献将逐渐浮现。

台湾厂商积极研发AMOLED原因就在AMOLED在高阶手机应用广泛,但全球几乎都是三星供货,由于三星自己也出产品牌手机,使得台湾品牌厂面临有钱也买不到AMOLED面板的窘境,去年台湾经济部也积极力促台湾面板厂与品牌手机厂,进行上中下游策略联盟,只要友达生产出好的AMOLED面板,台湾手机系统厂将采购,让台厂也有属于自己的供应链。

不过由于AMOLED技术复杂,加上成本过高、及良率偏低问题,使得台湾厂商AMOLED量产之路走得很辛苦,三年前友达就曾经投入研发,随后因为面临太多困难,团队解散,一直到近期才将AMOLED发展起来,但推估良率恐怕仅40%;根据了解,目前全球约5家面板厂可提供AMOLED量产,包括LG、三星、SONY、日本显示器及台厂的友达、奇美电,但台湾的技术约落后韩厂2年。

长期来看,台湾面板厂提供AMOLED与品牌厂结盟合作是趋势,不过发展AMOLED需克服技术限制并具备高成本,目前看来,AMOLED在小尺寸面板的应用将可望在1-2年后,对面板厂有所贡献;但由于大型电视及显示器对轻薄度的要求并不高,加上大尺寸AMOLED成本过高,因此AMOLED在大尺寸的应用,恐怕很难普及、又面板厂的营收分母过大,AMOLED机种过少,仅占其中一小部分,因此对面板厂总体营运带来的效益还有待观察。

而针对AMOLED进度,友达总经理彭双浪日前在触控与显示器展时表示,友达手机用的AMOLED面板将在本季量产,产能为竹科的3.5代厂,月产能7000片玻璃基板,此外,友达在新加坡的4.5代AMOLED新厂,将在9月装机完毕,产能为1.5万片基板,明年初量产;奇美电总经理王志超也表示,AMOLED将于第4季量产,预计年底对营收有所贡献。

据分析,随AMOLED产能陆续导入及扩增,日后将有更多导入AMOLED高阶智能手机,甚至不排除效应蔓延至中高阶智能手机,在台系厂商投入AMOLED后,也可望吸引市场聚焦供应链,如驱动IC、Material、圆偏光片等等,都可望受惠。

友达股价受到消息面激励,早盘强势开出,涨幅逾2%,接近午盘涨势扩大接近半根停板;宏达电则稳走平盘之上,涨幅约在1%。

标签: 国外代购 国内采购 元器件搜索 芯片搜索 IC搜索

相关阅读

·   台媒:半导体产业将迎来这个大商机... 2019-11-05

·   究竟是什么,让新品研发时间缩短一... 2019-11-05

·   MAX232cse芯片介绍 2019-10-22

·   高端数模转换芯片多少钱... 2019-10-17

·   国内电容器生产厂家排名... 2019-10-15

·   贴片排阻有方向及正负极吗... 2019-06-13

·   云汉芯城网站服务规则修订通知... 2019-05-23

·   耐磨热电阻基础知识解析... 2019-04-18

·   表面电阻率基础知识 2019-04-11

·   取样电阻有什么用 2019-04-11

·   什么是标准电阻 2019-04-10

·   铠装热电阻知识解析 2019-04-10

·   铜线电阻率信息大全 2019-04-09

·   方块电阻知识解析 2019-04-08

·   金属电阻率知识解析 2019-04-08

·   绝缘电阻测试仪有哪几种... 2019-04-04

·   色环电阻识别及精度 2019-04-04

不同意
同意并继续