详情页
首页>资料大全>企业资讯
预计2016年全球LTE用户将达12亿
我爱方案网    发表于   2012-09-10

导读:市场调研公司iSuppli预测,LTE在世界范围内的迅速采用将刺激包括智能手机、平板电脑和个人电脑在内的消费类电子设备的融合。该研究公司预计,全球LTE用户群将在2012年暴增334%至7330万,并于2013年进一步增长181%至2.057亿。2016年,LTE用户将接近12亿。


至2016年LTE用户将增至12亿
 
市场调研公司iSuppli预测,LTE在世界范围内的迅速采用将刺激包括智能手机、平板电脑和个人电脑在内的消费类电子设备的融合。

该研究公司预计,全球LTE用户群将在2012年暴增334%至7330万,并于2013年进一步增长181%至2.057亿。2016年,LTE用户将接近12亿。

虽然3G服务的用户总量将在一段时间内超过4G用户,但LTE的增长数度将大大超过3G——iSuppli表示,3G服务的年均增长速度不会超过35%。

LTE服务速度的加快提高了应用程序(如高清视频流和多用户在线游戏)的使用,同时也促使手机制造商进一步寻求设备融合的可能性。

设备融合已经成为包括微软(利用其Windows8策略)和谷歌在内的主要厂商的首要任务,表明越来越多的厂商正在力图研制一种配置多屏幕、常用用户接口的设备,以供消费者使用。

iSuppli表示,对于有些厂商而言,现在已经到了决定成败的时候,而无法实现融合也是RIM和诺基亚衰落的原因之一。

标签: 元器件搜索平台 ICkey芯片代购网 ICkey芯片交易网 小批量现货代购 大联大采购

相关阅读

·   台媒:半导体产业将迎来这个大商机... 2019-11-05

·   究竟是什么,让新品研发时间缩短一... 2019-11-05

·   MAX232cse芯片介绍 2019-10-22

·   高端数模转换芯片多少钱... 2019-10-17

·   国内电容器生产厂家排名... 2019-10-15

·   贴片排阻有方向及正负极吗... 2019-06-13

·   云汉芯城网站服务规则修订通知... 2019-05-23

·   耐磨热电阻基础知识解析... 2019-04-18

·   表面电阻率基础知识 2019-04-11

·   取样电阻有什么用 2019-04-11

·   什么是标准电阻 2019-04-10

·   铠装热电阻知识解析 2019-04-10

·   铜线电阻率信息大全 2019-04-09

·   方块电阻知识解析 2019-04-08

·   金属电阻率知识解析 2019-04-08

·   绝缘电阻测试仪有哪几种... 2019-04-04

·   色环电阻识别及精度 2019-04-04

不同意
同意并继续