据悉,包括发改委及行业主管部门在内的相关决策层已提出,希望TD-LTE能够在国内市场实现“三分天下有其二”的目标,同时也希望TD-LTE能够在国内移动通信市场上占据绝对的主导地位。
业内人士指出,这意味着三家运营商均将参与我国具有自主知识产权的TD-LTE试验、建设和运营,此举必然将为TD-LTE在国际化发展初期带来极为有利的因素,同时促进产业链加速发展。
由于在3G时代,中国只有一家运营商主推TD-SCDMA,中国电信、中国联通运营着欧美成熟的3G制式网络,导致晚起步的TD-SCDMA在产业链尚不完善的局面下,追赶其他两大3G制式发展倍加艰难,工信部相关领导在近期业内会议上用“艰辛”一词形容中国业界在TDD发展上的不易。
电信专家李进良表示,目前,我国三大运营商共存八张网络并不正常,运营商需要考虑2G、3G、4G、WLAN协同发展,希望能够尽早明确运营商各自的演进路线。
在国内,多种3G制式在业务互通上存在一些问题。中国在3G和4G的发展问题上,要从国家的整体利益来考虑,李进良表示,如果三家运营商能够同时运营TD-LTE,“那是为理想的”,但必然会受到国际上的干扰。
李进良向通信世界网表示,TD-LTE的先进性及后向演进成为4G标准的事实不容置疑,但标准到产业化及商业化之间还有一段距离。目前,TD-LTE主要受制于终端芯片的发展和频谱的确定。TD-LTE手机需要28nm更加精细制程的芯片,预计2014年国内28nm的TD-LTE芯片能够真正成熟。
截至2012年6月,全球LTE商用网络数量已达到95个,包括86个FDD、7个TDD和2个FDD/TDD双模网络,到目前为止,LTE在商用初期的网络发展速度远远超过了当年的WCDMA,工信部电信研究院相关专家指出。
据GSA数据显示,截至2012年6月,LTE终端产品达到417款,LTE智能手机2012年上半年增长了73%,已经达到83款。
相关新闻:【更多新闻】
AT&T 4G LTE网络新增覆盖7个市场
TD六期分流G网数据成重点 网络投入将与收入挂钩
一体化站型助力TD-LTE基站建设
应对移动互联网覆盖问题 TD-LTE标准化9月启动