详情页
首页>资料大全>企业资讯
ARM高管:英特尔在移动设备芯片领域不足为虑
中国电子网    发表于   2012-09-10

据国外媒体报道,ARM公司的高管表示,英特尔在芯片功耗方面“仍有很长的路要走”,而ARM架构目前已经广泛应用到了各种智能手机和平板电脑上了,英特尔不是一朝一夕就可以超赶的。

在接受DigiTimes网站的采访时,ARM负责市场和战略的副总裁诺埃尔-赫尔利(Noel Hurley)承认,英特尔在移动处理器芯片市场上已经有了长足的进步,也获得了一些市场份额,市场上也出现了多款配置有英特尔处理器的手机和平板电脑。但是,赫尔利也表示,ARM在芯片功耗上依然拥有巨大的竞争优势。较低的功耗,使得配置ARM芯片的移动设备的电池巡航时间可以更长。

到目前为止,英特尔已经将自己1.6GHz的Atom Z2460芯片成功打入了中国、印度和其他美国以外的市场,因为这些市场上的不少热门安卓手机都采用了英特尔的产品。除此之外,英特尔在平板电脑市场上也有较大的动作,希望凭借以往强大的技术实力赢得一些市场份额,比如说微软的触摸型Windows 8操作系统即将在今年10月发布,不少采用该系统的平板电脑同样也采用了英特尔的芯片。新的WinTel联盟能否在后PC时代的平板电脑上出现,目前还不得而知。不过,有专业人士表示,作为世界的电子消费市场,美国才是真正检验一款产品是否成功的试金石,英特尔不应该认为自己在新兴市场上取得了一点成绩,就想当然的认为可以很快超过ARM,这是非常不现实的。

下周,每年一度的英特尔开发者论坛即将在旧金山开幕,这家芯片巨头很可能会宣布自己在移动设备领域的一些战略,但是否拿得出过硬的产品还很难说。在过去几十年,英特尔一直是PC产业毫无争议的霸主,但是在目前蓬勃发展的移动设备市场上,该公司却没有什么大的发展,老态尽显。苹果五年前推出的iPhone,就像撕开了一个口子,让一向洋洋得意的英特尔遭遇了大出血,使得该公司至今都没有缓过劲来。对英特尔来说,这又是一个无奈又痛苦的现实,因为该公司在很早以前就提出了移动互联网设备(MID)的概念,早于苹果推出iPhone的时间点。但现在来看,继续躺着过去的功劳簿上已经没有任何意义了,只有奋起直追才行。

随着x86系统级芯片Atom的推出,英特尔成功的将芯片平均功耗勉强降至1瓦特的水平。不过,ARM架构很早就做到了这一点,这也是ARM芯片如此成功的原因之一,以至于苹果都在ARM架构上舍得投入血本,从而自主打造性能更为优越的处理芯片。相信苹果作为世界的公司,抛弃英特尔、选择ARM架构,必然是经过深思熟虑了的。

在功耗方面,英特尔目前的Atom Z2460 SoC(代号Medfield)只是在基准测试上勉强具备了同ARM芯片的竞争优势,实际在用户设备上的表现怎么样还很难说,也不知道这是不是英特尔的一种市场策略,因为基准测试真的说明不了什么问题,而且在经过苹果极具创新性的产品洗礼之后,消费者越来越相信自己的使用体验了。看看那些过去采用过ARM芯片的智能手机吧,哪一款的大名不是如雷贯耳——苹果的iPhone 4S,或者是品质稍次一点的三星Galaxy SII手机。

然而,在实验室里玩得转的产品,并不意味着消费者就会买账,现在的时代早已不是蛮荒的PC时代了。不过,作为一度叱咤风云的英特尔,其市场公关能力也不能小觑。

瘦死的骆驼比马大。面对市场份额逐渐被蚕食,曾经风光无限的英特尔必然会发起绝地反击。目前,该公司正在制定自己的产品路线图,希望凭借Atom芯片的良好表现可以拉动旗舰级酷睿和至强产品线在PC和服务器市场上的销量。这意味着英特尔会将自己的资源更多的向Atom这边倾斜。

如果32纳米级的Medfield芯片可以像初所设想的那样成功打入移动设备市场,那么英特尔可能会在2013年推出22纳米级别的Silvermont芯片,在2014年推出14纳米的Airmont SoC芯片。明眼的消费者可以从中窥见端倪,即英特尔还是想像过去一样,先推出一款产品来试试市场的反应,如果好就继续下去,否则就砍掉,而不是真的希望向消费者推出一款革命性的产品

很显然,ARM的高管们也看出了英特尔的心虚,他们纷纷对外界表示,并不会因为英特尔的计划而自乱阵脚。他们早就看出移动设备市场和PC时代有很大的不同。英特尔或许在一段时间内还可以继续玩过去那一套战略,但未来的市场可能会完全不一样。改变,才是时代的强音。

标签: 芯片采购网 元器件搜索平台 ICkey芯片代购网 ICkey芯片交易网 小批量现货代购

相关阅读

·   台媒:半导体产业将迎来这个大商机... 2019-11-05

·   究竟是什么,让新品研发时间缩短一... 2019-11-05

·   MAX232cse芯片介绍 2019-10-22

·   高端数模转换芯片多少钱... 2019-10-17

·   国内电容器生产厂家排名... 2019-10-15

·   贴片排阻有方向及正负极吗... 2019-06-13

·   云汉芯城网站服务规则修订通知... 2019-05-23

·   耐磨热电阻基础知识解析... 2019-04-18

·   表面电阻率基础知识 2019-04-11

·   取样电阻有什么用 2019-04-11

·   什么是标准电阻 2019-04-10

·   铠装热电阻知识解析 2019-04-10

·   铜线电阻率信息大全 2019-04-09

·   方块电阻知识解析 2019-04-08

·   金属电阻率知识解析 2019-04-08

·   绝缘电阻测试仪有哪几种... 2019-04-04

·   色环电阻识别及精度 2019-04-04

不同意
同意并继续