详情页
首页>资料大全>企业资讯
分析师预计苹果本季度售出510万台Mac电脑
新浪科技    发表于   2012-09-11

北京时间9月11日早间消息,美国投资银行派杰分析师吉恩·蒙斯特(Gene Munster)在报告中预计,在截至9月底的这一季度中,苹果将售出510万台Mac电脑。

蒙斯特同时表示,来自NPD集团的数据显示,7月和8月,美国市场PC销售同比下降了7%。不过在2012年季度和第二季度中,Mac电脑销售情况超过美国PC市场平均水平。蒙斯特估计,第三季度Mac电脑销售将同比增长5%,总销量达到510万台。

苹果第三季度的Mac销量记录来自去年,当时共售出了490万台Mac电脑。而Mac电脑销量的一个季度是去年第四季度,当时苹果共售出了520万台Mac桌面电脑和笔记本。

尽管5%的同比增长率将使苹果第三季度Mac电脑销量创下新纪录,但这一增长率相对苹果近年来的平均增长率较低。蒙斯特表示,自2012年初以来,Mac电脑的销量一直表现一般。不过考虑到iPhone和iPad对苹果利润的贡献,投资者不会太关注Mac电脑的销售趋势。

蒙斯特表示:“更重要的是,苹果将于本周三发布iPhone 5,这对苹果股价来说将是下一个重大事件。”不过苹果仍将于今年秋季升级Mac产品线,尤其是采用Retina显示屏的13英寸MacBook Pro。此外预计苹果还将升级iMac产品线,在一体机中带来更纤薄的设计。

Mac电脑的销售第二季度也出现同比增长,当时苹果升级了MacBook Pro和MacBook Air产品线,并发布了采用Retina显示屏的15英寸MacBook Pro。苹果还将整合笔记本产品线,并停止开发17英寸MacBook Pro。(张帆)

标签: E络盟采购 Future采购 国外代购 国内采购 元器件搜索

相关阅读

·   台媒:半导体产业将迎来这个大商机... 2019-11-05

·   究竟是什么,让新品研发时间缩短一... 2019-11-05

·   MAX232cse芯片介绍 2019-10-22

·   高端数模转换芯片多少钱... 2019-10-17

·   国内电容器生产厂家排名... 2019-10-15

·   贴片排阻有方向及正负极吗... 2019-06-13

·   云汉芯城网站服务规则修订通知... 2019-05-23

·   耐磨热电阻基础知识解析... 2019-04-18

·   表面电阻率基础知识 2019-04-11

·   取样电阻有什么用 2019-04-11

·   什么是标准电阻 2019-04-10

·   铠装热电阻知识解析 2019-04-10

·   铜线电阻率信息大全 2019-04-09

·   方块电阻知识解析 2019-04-08

·   金属电阻率知识解析 2019-04-08

·   绝缘电阻测试仪有哪几种... 2019-04-04

·   色环电阻识别及精度 2019-04-04

不同意
同意并继续