详情页
首页>资料大全>企业资讯
日立发布搭载相机功能空调10月下旬上市
互联网    发表于   2012-09-12

    据日本媒体报道,近日日立集团对外发布了“不锈钢清洁白熊”S系列8款室内空调。

日立发布搭载相机功能系列空调

  据了解,该系列空调搭载了拥有照片识别技术的相机功能,可以根据人出入房间、在市内的位置、人数、活动频率和房间布局等,自动进行高效的运转。比如,夏天时候,对于在容易笼罩热气的厨房内工作的人,可以优先送出气流。

  同时,该系列可以根据室内人数而调节室内温度,达到节电的功效。以制暖为例,日常中我们每个人自身发出的热量平均约为100W,如果室内有四个人时,制暖能力可比只有一个人时调低约300W。这时只要打开相机识别功能,空调会通过检测室温的变化降低制暖能力,这样的功能有利于节电。

  据了解,该系列空调计划将在10月下旬上市销售。预计价格在21万日元到34万日元之间。每月将生产3万台。 根据日立官方消息,预计2012年日本国内空调市场和前一年相比约减少6%,总销量约780万台。高端产品的比例约占到25% ,日立目标是抢占这其中的30%的份额。

标签: 安富利 IC代购 Ic采购 元器件采购 元器件采购平台 Future采购

相关阅读

·   台媒:半导体产业将迎来这个大商机... 2019-11-05

·   究竟是什么,让新品研发时间缩短一... 2019-11-05

·   MAX232cse芯片介绍 2019-10-22

·   高端数模转换芯片多少钱... 2019-10-17

·   国内电容器生产厂家排名... 2019-10-15

·   贴片排阻有方向及正负极吗... 2019-06-13

·   云汉芯城网站服务规则修订通知... 2019-05-23

·   耐磨热电阻基础知识解析... 2019-04-18

·   表面电阻率基础知识 2019-04-11

·   取样电阻有什么用 2019-04-11

·   什么是标准电阻 2019-04-10

·   铠装热电阻知识解析 2019-04-10

·   铜线电阻率信息大全 2019-04-09

·   方块电阻知识解析 2019-04-08

·   金属电阻率知识解析 2019-04-08

·   绝缘电阻测试仪有哪几种... 2019-04-04

·   色环电阻识别及精度 2019-04-04

不同意
同意并继续